作業ベルト ロングサイズのレビュー

平均満足度 4.27 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
作業ベルト ロングサイズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,198 / 税込 1,318
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工 ロングサイズ
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-05
用途:
デブ専用ベルト
対象商品:
75173603

こんな豚体型でも、まだ長い!感じでした(笑)
大は小を兼ねるので助かります♪
冬服を着込んだ状態でMAXにしとかんと、夏が大変すね!

2023-06-05
用途:
樽腹ですので
対象商品:
75173603

短いのはどうにもならないが 長いのは切って自分に合った長さに調節できる

2021-04-05
用途:
普段の作業着に着用
対象商品:
10078616

幅が広いからしっかりしている。
とても良い。(^-^)g""

2020-05-31
用途:
これはロングと言っても良い
対象商品:
10078616

ウエスト110cmあるので、ロングタイプ(120までとか…)と書いてあっても今までベルトの長さが足りずというのが多かったけど、これは逆に14cm切らないと使えないくらい長さに余裕があった。
安心してリピートできるかと思う

1人が参考にしています
有限会社徳之島オーエー販売 様2020-10-27
用途:
仕事
対象商品:
10078616

使い易かったです。また注文します。ありがとうございます。

2019-07-24
用途:
作業用ズボンに使用
対象商品:
10078616

夏は、汗がズボンからベルトまでびっしょりで、着替えた時、ベルトまで持参していないことが多く、ベルト生地が布製だと、せっかく着替えたズボンが濡れるので、ナイロン製?だと、タオルで拭くとある程度乾くので助かります。
やや満足の「やや」は、留めるところが二本だと腹に力が加わったときの圧力が分散される?ので丈夫かと思いますので、☆四つにしました。

2018-06-21
用途:
ズボンに通す
対象商品:
10078607

このベルトはホームズやD2などのベルトと違って強いし長さ調整しても外れない。いいよ。

2018-04-30
用途:
manufaturing
対象商品:
10078616

very good ................................

2018-01-15
用途:
普段使いに使用
対象商品:
10078607

長いので使用には問題有りません。
ただし、かなり硬いのである程度、使用して馴染むまでの時間がかかることを注意して下さい。

1人が参考にしています
相沢工房 様2024-07-04
用途:
作業着に使用
対象商品:
75173603

イマイチ使い辛い。
やたら引っ掛かってストレスを感じます。

MAR SURFBOARDS 様2017-10-08
用途:
作業時のまま外出する時用
対象商品:
10078607

私は作業対象への傷を考慮してベルトをしないでさらにシャツを出して作業ズボンを履くのですが、外出時と言うかPTAで子供の学校へ行く回数が多くなり、作業着とはいえ身だしなみが必要なので今回ベルトを買う事になったのですが、これは良く出来ていると思います。かなり大きくて、インチで言うと46~48インチがカットしないでベルト穴の中央エリアなので最長ギリギリ50インチくらいのズボンまでカバーできる長さがあります。次に金具ですが、バックルエリアに金属のループがあるだけでなく、さらに10センチくらいのところにもループ金具が付いており、邪魔なら簡単に外せます。硬さもしっかりしており、柔らかいベルトによくある腰側中央のベルトが曲がり丸まって縮まったようになりにくい感じです。ベルトが濡れるほど汗を掻く環境では無いですが、皮や綿のベルトより乾きも早いでしょうし衛生的だし、汚れもつきにくい素材です。硬いベルトが嫌いな人には向きませんが、シッカリした物が欲しいと思っている人にはオススメできます。

1人が参考にしています
SORA 様2016-04-18
用途:
作業着用
対象商品:
75173603

太ってる人には非常にいいものです。

2015-10-13
用途:
電気設備工事
対象商品:
10078616

ベルト自体の強度はかなりあり腰が強くしっかりとした感じだが、バックルにベルト通しが無く代わりに樹脂製のものが付属されているが使用しない時に抜け落ちて紛失しそうだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2015-04-05
用途:
普段使い
対象商品:
10078607

100kg近い体重で長いサイズの自分は130cmサイズのベルトでも購入の際にはこころもとないのでこのサイズは安心して通販購入ができます。堅織4cm幅はベルトを締めたとき気持ちも引き締まります。

2014-05-17
用途:
作業着に着用
対象商品:
75173603

かなり丈夫でロングサイズがこの価格とは大変嬉しい。
穴あきで位置が固定出来るので、緩まず、シャツが脱げたりが無くなった。
ただ、装着時にループに通す時にちょっと引っ掛かる事ぐらいが欠点か。