両口メガネレンチのレビュー

平均満足度 4.55 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両口メガネレンチ トップ工業
トップ工業
1,698 / 税込 1,868
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-11
用途:
機械整備に使用
対象商品:
10081267

トップ工業のメガネレンチが一番手にシックリ来るので長年使用してます。品質が良いので長く使えますのでお気に入りの一品です。

2023-03-05
用途:
ブレーキエア抜き作業時
対象商品:
10081495

ある自動車メーカーのブレーキブリーダーのサイズが7mmの為に購入しました。問題無く使用できました。
ただ、勝手な意見ですが…
7mmと10mmのコンビネーションがあると大変ありがたいです。

サイクルショップリンリン 様2023-03-02
用途:
自転車修理

日本製、14.15ミリの組み合わせで、作ってくれているのはトップともう一社のみです。
あとは欧州の高いブランドを買わなければいけません。
全く問題なく働いてくれます。

2022-06-13
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
10081504

他社の製品を購入したら肉厚でネジのスペースに干渉したので、こちらを購入。
普通に使用する分にはなんの問題もない。

2022-05-31
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
10081504

他社の物を買ったら肉厚で隙間が狭い所に入らなかったのでこちらを購入。使用には何も問題ない。

2019-02-03
用途:
原付フロントフォーク修理
対象商品:
10081425

良好でした。特に改良点は感じませんでした。価格がもう少し低いとよい。

1人が参考にしています
2019-04-23
用途:
ナット締め付け
対象商品:
10081425

治工具のナット締め付けに使用。長さ・角度丁度良く使いやすい。

2019-01-29
用途:
機械整備時
対象商品:
10081416

何の問題もなく使用しております。素早い対応ありがとうございます。

2018-05-18
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
10081251

20年近く使った、同じくTOP製のメガネレンチの8mmの方が割れたので購入。 以前の物より少し太くなった気がしますが、そんなに使い心地は変わりませんでした。

1人が参考にしています
2020-04-27
用途:
作業。
対象商品:
10081276

表面仕上げも良く使用感も問題ありません。ボルト、ナットに挿入時のガタも問題ないです、にほんせいであれば当然でしょう

津村産業 様2017-07-21
用途:
高欄の修繕工事
対象商品:
10081337

色々な工具使用していますが使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
2016-06-14
用途:
45度最高やね好きやわ
対象商品:
10081312

つや消しメッキになるのですかね?綺麗にできてます。トップメガネ7本持ってるけど気に入ってて、使いやすく、握りやすく、加工下処理仕上げまで全てが非常に丁寧に製造してる感じで、KTCから乗り換えです、一目惚れで、集めてます。

2人が参考にしています
三谷興業株式会社 様2016-05-27
用途:
自動車整備
対象商品:
10081267

満足

2019-07-13
用途:
ボルトナットの締付
対象商品:
10081425

金額的にもメガネレンチのサイズも一般的で使い勝手は良かったです。

2016-11-21
用途:
配管工具
対象商品:
10081355

問題なく使用しています。値段相当品です。不具合無し。

有限会社佐々木機工 様2016-01-28
用途:
機械分解
対象商品:
10081312

軽くて使いやすい

1人が参考にしています
ナイトウ 様2019-07-13
用途:
井戸ポンプの分解組み立てに使用
対象商品:
10081294

13ミリと17ミリかなりの数が御座いますから固い時パイプをつなぎ使用します。

2017-12-09
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
10081303

素人 車のメンテナンスのため購入しました。特に問題ありません。

久保田金型工作所 様2015-04-24
用途:
タワーの分解、組立
対象商品:
10081294

特に問題もなく使用してます満足してます

1人が参考にしています
山内農園 様2015-12-03
用途:
農機具修理
対象商品:
10081407

各種角度が有り希望の品がほしかった