六角シャンク鉄工ドリルのレビュー
2020-12-27
- 用途:
- バイク部品の加工
- 対象商品:
- 10082685
通常、DIYレベルで持っている電動ドリルのシャンクは10mmΦだと思うのですが、それだと、10mm以上の径のドリル刃が咥えられない。このシリーズはシャンクが六角になっているので、10mmΦの電動ドリルが咥えられ、10mm以上の穴を開けることができます。今回、12mm穴を14mm穴に加工したかったので、13mm径と14mm径のドリル刃を買いました。思った通りに加工できました。
1人が参考にしています
2020-06-21
- 用途:
- 下穴用
下穴用に使っています。細いからすぐ折れてしまうけどそれはしょうがないかなぁ
桜井工業 様2017-04-15
- 用途:
- アルミの穴あけ
- 対象商品:
- 10083175
よく切れるので加減しないと食い込みすぎて折れやすい。
研げば切れ味が戻る。
100均を使っていたが、やっぱりこーゆー物をケチるといい仕事は出来ない。
2017-05-26
- 用途:
- 1.5mm金属板への穴あけ
- 対象商品:
- 10083281
ドリルの先端がぶれる、0.5mm近くぶれる為使い物にならず残念です。
同時に購入した違うメーカーの六角ビットドリル(同価格帯)は真っすぐなので、使用している工具は問題ないことは確認済み。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
株式会社 ハンドレイル 様2017-05-18
- 用途:
- 木部穴あけ
- 対象商品:
- 10083175
以外に耐久性が無くすぐに切れなくなります。
あと折れてしまうこともありました
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。
2015-10-19
- 用途:
- 金属の穴あけ
ドリルチャックでつかむ場合は問題ないが、六角シャンク用の電動工具にさして使う場合は、材料に当てずに回すとキリの先端が非常に振れるので、最初の位置決めがやりにくい。
原因は6.35㎜の六角部分の寸法が、6.28~6.29㎜しかなくガタつきが大きい。(ちなみにNACHIブランドは6.33~6.34㎜でした)
刃物切れは良くコストパフォーマンスがよいだけに残念。
4人が参考にしています