ニューアルロッドのレビュー

平均満足度 4.88 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニューアルロッド マイゾックス
マイゾックス
839 / 税込 923
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-10
用途:
水稲高さ測定
対象商品:
10100325

プラ角杭(89692242)2本の内側に幅6mm溝を掘り、φ1.2ワイヤーとターンバックル(08345547)で締めて、水稲圃場に設置。水稲の成長に合わせて高さを目視測定できるようにしました。
軽くて丈夫なので耐久性も期待できます

2025-05-14
用途:
掘削時の検尺として

他サイトに比べて安い。目盛りが擦り切れてきますので、数年ごとに買い替えています。

2023-06-17
用途:
雪の量測定
対象商品:
10100307

アルミ製で錆びない、耐久性があります。除雪前に雪の量を測定するのに使っています。

2023-05-21
用途:
測量(レベル)時
対象商品:
10100334

厚みが今まで使用のものより薄かったのですが、強度的には問題ないです。軽いのがいい。

1人が参考にしています
第一測量設計所 様2022-02-14
用途:
工事写真を撮るとき。
対象商品:
10100282

思ったより軽かったので使いやすかった。
特に改善点は見当たりません。。

岩田工業 様2019-06-23
用途:
土木工事での検測に使用
対象商品:
10100307

使用していると擦れて見えなくなるのでコーティングして有れば長持ちしないかと思うんですが。

2018-11-13
用途:
現場写真撮影
対象商品:
10100282

内容的にはなんら問題はなく、コストパフォーマンスは高いと思います。

2018-08-29
用途:
測量作業
対象商品:
10100334

現場作業において人手が足りないとき自立しやすくつかいやすかった

2024-08-29
用途:
工事写真撮影時
対象商品:
10100334

この長さのものは、なかなかホームセンターでは見つからないです

2017-11-16
用途:
土木出来形の検測で
対象商品:
10100325

近くのホームセンターにも売ってますが、1100mmは売って無く1000mmばかりでしたので大変便利に使ってます。関係者なら解ると思いますが、この寸法のロッドが欲しいのが。

2016-08-12
用途:
現場測量等
対象商品:
10100282

消耗品なので安価で購入できてよかったです。種類もあり使い勝手がよく耐久性もそこそこなのでリピしています。

2015-12-08
用途:
現場での検測、証明写真撮影。
対象商品:
10100325

現場でに使用は、消耗するので、少しでも金額が押えられたほうが、ありがたい。

丸栄産業株式会社 様2015-11-16
用途:
日常作業時
対象商品:
10100282

問題なく使用してます。

2015-07-30
用途:
現場
対象商品:
35730877

問題なく使えています

2014-12-03
用途:
測量

問題なく使えています

2014-03-25
用途:
土木作業
対象商品:
10100273

1mと1.5mとジョイント金具がセットで安ければ、もっとうれしいです。

2013-08-30
用途:
現場写真
対象商品:
10100282

軽いのにしっかりした強度で良いと思う。