No.22 6角軸ダボ錐のレビュー

平均満足度 4.18 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
No.22 6角軸ダボ錐 大西工業
大西工業
779 / 税込 857
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。 【用途】ダボ穴加工用
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-22
用途:
書棚のメンテナンス
対象商品:
10251735

女性でも使いやすかったので、スムーズに作業ができた

Sonic Speed 様2024-02-08
用途:
DIYレベルの木工作業
対象商品:
10251726

穴あけ深さが11.5mmなのが、非常に残念。
市販ダボが長いため追いドリルが必要になった。

2022-08-16
用途:
日曜大工
対象商品:
10251726

棚を作るときのダボ穴用に購入。他のものを使ったことがないのでわかりませんが、普通に綺麗にできます。

2021-10-27
用途:
ネジ頭部の沈め穴加工
対象商品:
10251735

ネジ頭の沈め穴加工用に購入。
購入したΦ9mmは私が住む地域のホームセンターでは入手できませんでした。
切れや軸バランスは良く耐久性に関しては安心できるマニュファクチャーであると思います。

1人が参考にしています
2021-01-04
用途:
隠し釘穴
対象商品:
10251744

厚板の隠し釘用の、穴堀に使用、かなり穴が深く成るので
使用には十分な注意が必要。尚、本来のダボ作成には問題なく良いものです。
後は錐の切味が早く落ちないこと。

1人が参考にしています
2020-08-03
用途:
くり抜き
対象商品:
10251753

既製品テーブルを自分好みのサイズにカットしました。
既製品テーブルの足を本体固定する用に金具固定の12mmのくり抜きがあり、テーブルカットすると、くり抜きがなくなったため、この道具で開け直ししました。
綺麗にカットできて、とっても嬉しいです。

1人が参考にしています
2020-04-04
用途:
DIYに使用
対象商品:
10251726

とても使いやすく、綺麗に簡単に作業が出来ます///

1人が参考にしています
2021-10-03
用途:
家具製作
対象商品:
10251744

10ミリ用を購入したのに、穴径が細い商品だった。10ミリとか何だったのか?深さか?私は、穴の径が10ミリの商品が欲しかった。

MonotaROからの回答

10mm用は、10mmの木ダボに適合した寸法になります。各サイズの実寸は各実寸欄に記載がございます。ご確認ください。よろしくお願いいたします。

2020-04-12
用途:
棚の製作時
対象商品:
10251717

穴もとても開け易く、ダボにピッタリで使い易い物でした。

2人が参考にしています
金成建築設計事務所 様2019-09-28
用途:
ダボ及びビス穴加工時に使用
対象商品:
10251726

深さが一定に出来て、木材の加工組み立てに、非常に便利で助かります。

1人が参考にしています
2019-06-19
用途:
DIYでダボ穴を開ける際
対象商品:
10251717

深さ10mmぐらいの穴が開きます。穴の深さは変えられず、もう少し深く、ということはできないのですが、まあ、便利です。深さ15mmのもあればいいかも、です。

1人が参考にしています
2018-11-15
用途:
ダボ穴用
対象商品:
10251726

ダボ継ぎ用。
8mmの木ダボがぴったりはまります。
切れ味も問題なし。

namazuyaうさぎ堂 様2018-04-28
用途:
棚のダボ穴開け用
対象商品:
10251753

今まで、通常の木工用ドリルを使っていましたが、これを知って「即購入」。バッチリです。簡単に気を遣わずに穴あけが出来ます。

2018-03-17
用途:
ダボ穴
対象商品:
10251726

綺麗に空きます。
浅い穴を開けるならこれで、深く開けたいならショートビットが必要ですね。

2018-01-20
用途:
ダボ穴あけ
対象商品:
10251735

ロイヤルの長めの打ち込みダボ(11.5㎜)の穴あけに使用するために購入したのですが、最大穴あけ深さ11.5㎜と書いてありますが、錐の先端までの深さが11.5㎜で、穴の深さは10㎜位でした。普通のダボ錐です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

11.5mmは先端の誘導ネジを込みの長さになり、
ダボが入る穴の深さは10mmとなります。
大変申し訳ございませんでした。

久保田建築 様2017-05-30
用途:
造作など。
対象商品:
10251744

だぼとセツト購入。相性も良い。きり深もちようど良い。

2017-05-23
用途:
古いキリが使えなくなったので買いました。
対象商品:
10251726

とても良く綺麗に空きました。ダボ穴開け作業がスムーズに出来、楽しいです。

2020-09-09
用途:
ダボ接続
対象商品:
10251744

ドリルでは、穴の表面の角を削ることができないので、その為に買いました。深さが20ミリの品がないのが残念。

1人が参考にしています
2017-01-30
用途:
木材を接合する時に使用
対象商品:
10251744

とてもコンパクトで扱いやすく取り回しも大変効く。
なので比較的まっすぐに深さも揃う。
ただ、ダボ継には深さが足らないようなので、ドリルでの作業になりました。

2020-09-07
用途:
木材の接合
対象商品:
10251717

正確なダボ穴加工が可能である、ただ深さの調整が出来無いのが残念。