No.23 6角軸ドリルカッターのレビュー

平均満足度 3.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
No.23 6角軸ドリルカッター 大西工業
大西工業
2,998 / 税込 3,298
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 【用途】鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-26
用途:
鉄板の穴あけ

以前はキリ二種類で使用して、使っていたので
一度でできるので大変満足です。
前からほしかった

エアーひらさわ 様2020-05-05
用途:
ダクト工事の部材加工用として
対象商品:
10251954

長く使えれば幸いですが。センターキリが緩むのがすこし早いのかなあAa

1人が参考にしています
2020-02-12
用途:
アルミ型材に4ミリ皿ビスを増し打ちする為使用
対象商品:
10251945

鉄には良いがアルミ材には、粘りがあるので皿取り部分の回転を落とす必要があるため向かないと思います。

2人が参考にしています
2017-07-14
用途:
木工家具の隠しネジ用
対象商品:
10251945

やっぱりですが、セットスクリュー(芋ネジ)が胴径10mmよりもはみ出しており、12mm位になっています。
この関係で、φ10mmの埋め込み深さがセットスクリューにより制限されています。
低背のセットスクリューもモノタロウで揃いますので、買って交換しますが、メーカーの方で最初から短いセットスクリューにしておいて貰えれば、もっと良いですね。
斜めに穴を空けられる、アングルアダプターと言うのを利用して、斜め30度で10mmの段付をあける為に使用します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

デザインスタジオ ワークビット 様2017-02-18
用途:
柱コーナー金物付け
対象商品:
10251945

アルミLアングルの穴あけ等に使用しました。使いやすく大変満足してます。

2016-12-27
用途:
桜集成材に皿ビス用の穴を沢山開ける
対象商品:
10251954

穴開けと皿もみが同時に出来るので、作業効率が大幅アップ。仕上がりも綺麗。

株式会社石井組 様2016-12-18
用途:
厚手合板にビスうち
対象商品:
10251936

切れ味は良い。だだ、今回「NS合板(硅砂付合版)なので摩耗が早い。

2016-05-23
用途:
サラ切
対象商品:
10251936

すごく使いやすいです。

2017-07-20
用途:
沈め木ネジのした穴加工
対象商品:
10251945

これは、ひどい。
軸径が10.0ミリと書いているのに、実際は10.14mm~10.15mmもある。
予想される原因は、この工具を削り出す工具の磨耗や
切削後に正しい直径に収まっているかを計測していないのではないか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
メーカーに問合せをしたところ
プラスの公差につきましては10.20㎜までとしており、当該商品につきましては規格内に収まっている
と回答がありました。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2016-10-14
用途:
ウッドデッキ作製(DIY)
対象商品:
10251945

他の製品より滑らかでした。
残念なのは、深さ調節用の治具を狙いの深さに取り付けられないため、別にスペーサーが必要となることです。(イモネジの場所と重なるため)