- 用途:
- ビニールホースの固定
- 対象商品:
-
10263827
パイプと違いビニールホースだと緩い感じだが隙間テープで押さえていい感じで固定ができた
- 用途:
- 配管固定金具の交換
- 対象商品:
-
10263906
現在のものが錆びたため配管固定金具の交換です。ステンレスで安心です。
- 用途:
- バイクのフォークサイズにピッタリ
- 対象商品:
-
10263845
なかなかφ34の径のバンドが見当たらないなか、モノタロウで発見 ひとつから購入できるので、安くて合わせ買で満足です
- 用途:
- 空調
- 対象商品:
-
10263872
品質が良いですね。あとは、耐久性も間違いなくありそうです。金額が安くて良いですね。
- 用途:
- 海の近くでの配管支持
- 対象商品:
-
10263836
前から使っているが耐久性に優れている。これからも使っていい期待。
- 用途:
- バイド機にホルダー取付用
- 対象商品:
-
10263827
バイド機にホルダー取付用として購入しました。
野外作業のためステンレス製を選びました。
- 用途:
- 配管支持の金具
- 対象商品:
-
10263845
ステンレス製で寸法の合う金具を探していました。いろいろなサイズがあり助かりました。
- 用途:
- 古くなった鉄製品からの交換
- 対象商品:
-
10263897
幅も広く完全に2つに別れ ネジの連れ回り防止が付いてて作業がしやすい!!
- 用途:
- バイク部品装着
- 対象商品:
-
10263845
ホームセンターに行く時間が無かったのですが、こちらにあって助かりました。商品が豊富で嬉しい限りです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 配管固定に
- 対象商品:
-
10263845
オールステンレス製なので、耐候性も安心です。
- 用途:
- 水道止水栓カバーの固定
- 対象商品:
-
10263872
しっかりした作り、堅牢で満足です
1人が参考にしています
- 用途:
- 冷媒配管支持
- 対象商品:
-
10263881
安心して使える
- 用途:
- 自転車のダイナモ取り付けステイとして
- 対象商品:
-
10263854
本来の使用目的とは異なりますが、レビューします。通常のママチャリにはフロントフォークに前照灯用のダイナモを取り付けるステイがありますが、サスペンション機能を持つマウンテンバイクにはそれがありません。そこで本商品を購入して工夫したところ上手く取り付けることができました。フロントフォークの断面が真円で、サビ対策にステンレス製を求めていたため本商品を選びました。32Aを内径32mm(実際は42.7mm)と勘違いしたためゴムを巻いて対処したのでやや満足とさせていただきます。ナットのまわり止めや堅牢na強度とも製品性能は申し分ありません。
2人が参考にしています
- 用途:
- 立樋
- 対象商品:
-
10263906
ステンレスでしっかりした材料です。なかなかホームセンターでは手に入らないのでここで買えてよかった。
株式会社イーストマウンテイン・デーリィ 様2012-02-13
- 用途:
- 屋外の水気のある場所の配管固定。
- 対象商品:
-
10263845
安いし、早いので助かっています。
株式会社イーストマウンテイン・デーリィ 様2010-05-11
- 用途:
- VPパイプの固定。
- 対象商品:
-
10263845
なかなかホームセンターでも置いていないのですが、ここでは1個から購入できるので助かります。当日発送商品が多ければなおさら助かります。