パイロットタップ付きリコイルキットのレビュー

平均満足度 3.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイロットタップ付きリコイルキット リコイルジャパン
リコイルジャパン
9,298 / 税込 10,228
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-08
用途:
ロビンエンジンオイルドレーン部分
対象商品:
10288372

問題なく使えました。
強度もアップしました。
パイロットタップの長さに注意する必要があります。
パイロットタップについては取説には明記されていません。

2022-11-13
用途:
ブレーキキャリパーのネジ穴修理に使用
対象商品:
10288354

ネジ穴につっこんで回していくだけでネジ穴がつくられるのでとても簡単。
ただ、正しい使い方は自分で調べなくてはならないので正しい使い方の判断が難しかった。

1人が参考にしています
2020-09-23
用途:
ネジ穴の再生
対象商品:
10288336

本製品には問題点が2つあります。
まず、本製品はパイロットタップ付きですが、付属の説明書にはパイロットタップの使用方法について全く記載されていないこと。
また、付属のハンドルにパイロットタップを差し込む穴が開いていない(ふさがれている)ため、別途タップハンドルなどを用意する必要があること。
これが仕様なのか、不良品なのかわかりませんが、注意が必要です。
商品の説明欄には記載がありませんが、パイロットタップの特長上、基本的に貫通穴には問題なく使用できますが、非貫通穴に使用する場合は、ネジ切りされた部分の全長は1㎝程度短くなります。

5人が参考にしています
2018-01-19
用途:
バイクのタンク固定ねじのリコイル
対象商品:
10288311

パイロットタイプなので電動ドリルによる別途ねじ切りが必要無く、手動でゆっくりと確実にリコイルできます。ただし、先端がM6で先行するので貫通後1cm程度の突き抜けスペースが必要です。付属しているインサートは1.5cmと長かったので1.0cmのインサートを別途購入しました。また、タップハンドルも別途購入しました。実質的には商品価格=パイロットタップの値段みたいなものです。価格は高いですがその分、失敗もし難いので初心者には安心感があります。

2人が参考にしています
2017-03-22
用途:
使用しませんでした
対象商品:
10288372

おなじような物が、自動車工具屋さんで半値の価格で売れれていました

2016-03-17
用途:
ヘリサート加工
対象商品:
10288372

パイロットタップだったので、加工がかんたんでした。
他のサイズも、パイロットタップ式を買おうと思いました。

2人が参考にしています
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様2019-06-27
用途:
ドレンボルトのロペ
対象商品:
10288363

パイロットタップが付いているのでしっかり垂直が出てミスがありません。

3人が参考にしています
2014-04-24
用途:
鉄製車体ネジ修復
対象商品:
10288327

独占品なのか高価。ただパイロット付きタップなので、機械をバラして治具につけなくても修理可能で重宝する。
パイロット部分が長過ぎ、奥で当たるので、別途仕上げ用も購入した。
交換用のパイロットタップも安価にて別売されていると助かる。

2人が参考にしています
2015-06-15
用途:
エンジンのマフラー取り付けビスが折れた為注文しました
対象商品:
10288311

黒い取っ手が折れそうに思いました、他は問題ないと思います