リコイルパケットのレビュー

平均満足度 4.77 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リコイルパケット リコイルジャパン
リコイルジャパン
689 / 税込 758
補充用に最適です。
52件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-22
用途:
ネジ穴の修正

ユーザーがボルトを折ったりネジ穴をつぶしてきたときに多用しています。リコイル社の製品は昔から100%信頼しています。

2024-10-18
用途:
本来の補修用以外に、補強用、サイズ変更用として使用

ネジ山をあげてしまった時のみではなく、補強として使う事も可能です。
例えば、アルミ素地のネジをリコイルで補強してあげれば、ネジをトルクアップして使う事が可能です。
又、セットで購入することによって、専用タップが付いてきます。
ただ、残念なことは、リコイルを取り付ける治具がタップハンドルと兼用になっているのですが、専用(もしくは使い慣れた)のタップハンドルを使う事をお勧めします。

2024-11-20
用途:
ネジ穴再生

困った時のリコイル、施工後何度も脱着するボルトには多少の不安がありますが、施工後に固定のみのボルトにはとても信頼が出来、安心して使用できます。

2024-06-03
用途:
バイク整備作業
対象商品:
10288555

使用用途を考慮するとパケットはやはり純正部品が安心です。

2022-01-04
用途:
なめたネジ山修理に
対象商品:
10288573

穴深さに余裕があるので 1.5Dを入れてしっかりしめれた

1人が参考にしています
2021-10-22
用途:
エンジンのネジ山補修
対象商品:
10288537

しっかりした作りで挿入後の爪を折るのも楽にできました。

2021-07-27
用途:
ネジ山修正
対象商品:
32621635

リコイルセットに付属していたサイズが1.5Dで長かったのでこちらにしました。すぐに届いて使用できて満足です

BREEZE 様2022-05-18
用途:
カーボン製品のネジ補強
対象商品:
10288555

長さが色々あり、ホームセンターでは見つからないサイズも選べるので、大変重宝しています。

2021-06-28
用途:
損傷したネジ山形の再生
対象商品:
10288616

アルミフレームに打ち込んで使用している。かなり激しい衝撃を受ける部分だが強度、精度共に問題なし。

2021-06-28
用途:
アルミのネジ山補強
対象商品:
10288555

挿入も挿入後の端の折って除去も普通に出来ました。長いサイズも増やして下さい。

2人が参考にしています
2021-04-20
用途:
ネジ山の潰れに
対象商品:
10288607

たまにトングが折れる事があるがほぼ満足して使っている

コイケ商会 様2020-06-13
用途:
バイク修理
対象商品:
10288573

レース用バイクのアルミフレーム等、よくネジ山が壊れて
助かってます。

2020-06-28
用途:
ねじ穴の修復
対象商品:
10288537

まだ使用前なので感想、改善点は書けませんが知り合いが使用しているので問題ないと思います。

406ガレージ 様2020-04-22
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
10288704

締め付けトルク20キロ弱のボルト穴修理に使いましたが大丈夫でした。
何より当日発送で、翌日10時過ぎには到着したので助かりました。

2020-02-21
用途:
ネジ穴の強度アップに使ってます。
対象商品:
10288573

強度アップに関しては日頃より使っているので、安心感が有ります

2018-09-25
用途:
プラスチック部品のネジ穴の補強。
対象商品:
10288442

純正品なので安心して使えます。他のメーカーの場合、外径に違いがあるようです。

2018-08-25
用途:
ねじ穴の補修
対象商品:
10288573

商品レビューに10mmを8mmに交換して問題なく使えたとの投稿を見て
私も試しに交換してみたら本当に大丈夫でした。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2018-12-16
用途:
ネジ穴 再生。
対象商品:
10288442

言わずと知れた定番。
使い慣れてていつものクオリティー
特に言う事なし。

2018-09-25
用途:
バカねじになったものを修正する
対象商品:
10288686

初めてチャレンジしました。基本的には満足しているが、専用工具で差し込んでいく際に、最初はほぼ綺麗にねじが等間隔のピッチで差し込まれていったが、差し込んでいく終盤にかけてはねじピッチが狂ってきた。材質がもうちょっと強いものだったらどうかな?と思った。

2018-04-10
用途:
クルマのエンジンに使いました
対象商品:
10288555

タペットカバーのネジがダメになり補修しましたが使いやすくて助かりました!

1人が参考にしています