脚立安全ストッパーのレビュー

平均満足度 4.53 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
脚立安全ストッパー 本宏製作所
本宏製作所
13,980 / 税込 15,378
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。 470mmまで無段階に調節できます。
47件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-10
用途:
植木の剪定
対象商品:
10390177

地盤が安定していないので、使いやすいので丁度いい。

2023-10-01
用途:
階段作業時の段差解消
対象商品:
10390177

このタイプは鉄製なので少し重たい。
アルミタイプのS-3ALが軽量で有るので取り扱いをしてほしい。

5人が参考にしています
2021-08-30
用途:
階段での脚立使用
対象商品:
10390177

階段で脚立を使用することが出来ました。4本セットというのがありがたいです。安全性能のテストは充分していることと思いますが、滑って縮むことはないかという心配は残りましたので恐る恐る体重を掛けながら使いました。

3人が参考にしています
2021-04-08
用途:
塗装作業
対象商品:
10390177

段差のある場所で脚立による足場板渡し時に水平が取れ安全に作業ができる。

長井住設 様2021-04-04
用途:
高所作業に使用
対象商品:
10390177

傾斜のある屋根に脚立を立てる場合、軽くて作業がしやすい。

2人が参考にしています
2021-03-06
用途:
階段や不安定な足場
対象商品:
10390177

強度もあり取付も簡単で安全性が増し大変重宝しています。重量が軽ければなお良かったです。

1人が参考にしています
アイナー電子 様2020-12-10
用途:
2階の屋根に
対象商品:
10390177

2階等の屋根の作業に、使用しております。
又、会談等でも使います。

1人が参考にしています
有限会社バラエティマルタカ 様2020-10-15
用途:
階段での照明交換
対象商品:
10390177

思っていたよりやはり便利です、階段では三脚は使えないのでどうしようかと思っていましたがこの商品にたどり着きました。結構高い位置なのでなかなか交換出来ずにいましたがやっとできました、店舗なので他にも利用できそうです。

2020-01-19
用途:
外仕事全般
対象商品:
10390177

今まで野外で脚立を使用する時は 4脚が平らにならずにガタガタするので 毎回 脚下に板材等を使用し水平になるように調整して下りましたが この商品は微調整がとっても簡単便利で仕事が捗ります!

1人が参考にしています
比叡山鉄道株式会社 様2020-03-29
用途:
階段や斜面での脚立使用時
対象商品:
10390177

後付けにも関わらず安定感に満足しています。階段や斜面以外にも平地でガタつく路面においても長さの微調整によりしっかり脚立を立てられるため、もっと早く気づいて導入すればと思いました。脚立を梯子として使用するための強度(2本あたり100kg)があればなお良かった。

1人が参考にしています
アイデザインホーム株式会社 様2019-12-23
用途:
階段での作業、傾斜のある場所での作業
対象商品:
10390177

段差や傾斜のある場所の作業がとてもしやすくなりました。

1人が参考にしています
ソフトエナジー社 様2019-11-21
用途:
擁壁中段の雑草取り。庭木の剪定等。
対象商品:
10390177

前面道路が坂道のため、今までは危なっかしい状態で草取りしてました。これを取り付けると
安定して脚立に上ることが出来ました。取り付けも操作も簡単ですが、脚を引っ込める時の操作が戸惑いました。多少重いですが、丈夫で安心感があります。4脚セットですが、あったほうがいいと思い買いました。

1人が参考にしています
有限会社伊藤建具店 様2019-11-15
用途:
バルコニーの解体時
対象商品:
10390177

安定のない所に脚立での作業をするので、とても助かりました。名前の通り安全で便利です。

1人が参考にしています
2019-04-11
用途:
橋脚塗装作業時
対象商品:
10390177

斜面地での使用に適していると思います。
縮めた段階で使用し、次に伸す際に少し引っ掛かるように思います、もう少しスム-ズに伸ばせればと思います。

Nプラニング 様2019-03-19
用途:
フィルムの高所貼り付け
対象商品:
10390177

取り付けも簡単でお薦めです
あと少し高さが欲しいときにも便利です

2019-02-28
用途:
電気工事
対象商品:
10390177

階段などの、段差の有るところでも手持ちの脚立で使えました。

1人が参考にしています
森建築工房 様2018-11-01
用途:
勾配のある敷地、段差のある現場に使用。外部内部を問わない。
対象商品:
10390177

重たいのが残念であるが、単純な構造で、荒っぽく使っても今のところ大丈夫で使いやすい。

1人が参考にしています
2021-02-02
用途:
屋根の横で端の方を地面から作業するの良い
対象商品:
10390177

もう少し軽量化、長さ調節が片手で使えるようになったらいいと思う

2019-07-18
用途:
機器メンテナンス
対象商品:
10390177

かなり重いですが、しっかりしていて重宝しています。

1人が参考にしています
2017-12-13
用途:
作業台の高さ調整
対象商品:
10390177

高さ調整は便利ですが、重量が重くなるのと安定するように各部の高さ調整が必要なのが難点。