防水ゴムキャップ 接地3Pのレビュー
伊藤商店 様2025-11-26
- 用途:
- 古い機械のコンセント交換
工事屋さんに買っておいてということで購入。
開けてみたらサイズが30Aのもので大きすぎて使用できなかった。
箱を開けてしまったので返品できず。死蔵にします。
電気工事士しか買わないのだろうけど
購入設定書き込みで20Aと30Aを決めるボタンを
もう少しわかりやすくしてくれるとありがたいです。
今回設定ボタンに気が付きませんでしたので。
1人が参考にしています
株式会社テラダ 様2024-04-13
- 用途:
- 装置組立
- 対象商品:
- 09470736
装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。
1人が参考にしています
2023-04-29
- 用途:
- 設備電源コネクタとして
- 対象商品:
- 35183093
ゴムキャップ(オスコネクタ)単品。
社内では標準的な三相コンセント用プラグとして使用。
絶縁部が全てゴム製なので、防水・耐衝撃・高絶縁・抗破壊に優れている。
経年劣化はユリア樹脂製のモノには劣るが、環境による。
高橋農園 様2020-12-07
- 用途:
- 溶接機の電源コード用
- 対象商品:
- 09470736
電気溶接機の一次側コードが傷んだ為に交換をしました。
コンセントも古かったので交換しました
Panasonic製ですので商品は間違い無しです。迅速な配送をしていただきました。勿論月内でしたので送料無料でした。
株式会社 クリタス 様2018-03-26
- 用途:
- 床排水用水中ポンプ用プラグ
商品のレビューではありません。この度水中ポンプ用にプラグを購入しました。しかし15A用に対して20Aの物を購入してしまい、使用できませんでした。アンペア数が大きいから大丈夫だろうとした私の判断が甘かったです。ただ15Aと20Aで歯の大きさが異なると素人がどれだけ知っているでしょうか?もっと詳細な情報を載せて頂きますようお願い致します。
5人が参考にしています
株式会社 クリタス 様2018-03-27
- 用途:
- 水中ポンプ用プラグ
プラグ刃のサイズを明記していない。間違えて購入してしまった。
3人が参考にしています
2015-07-11
- 用途:
- 動力使用の際の延長コードのコンセントとして。
- 対象商品:
- 35183093
このタイプは工具専門店やホームセンターにも在庫がなく、困っていました。しっかりした作りの製品で、安心して使えそうです。取替も簡単でした。