両口フレアーナットレンチのレビュー
- 用途:
- リアブレーキオーバーホール
使うのはこれからなのですが、素人目には仕上げがきれいですね。使うのが楽しみです。写真では亜鉛メッキみたいにくすんで見えましたが、うっすら梨地のクロームメッキですね
- 用途:
- ブレーキフルード交換時
一人で交換するときにゴムホースをインシュロックで固定する前に、メガネレンチを取り付けておかないといけないのに度々忘れて手戻りすることがあるので、こちらを購入しました。手戻りがなくなったこととしっかりブリーダープラグにかかるのでとても便利になりました。
- 用途:
- 形状がよい
- 対象商品:
- 10384044
ナットにかける部分の形状が6面すべてにかかる(1面は一部ですけど)ので、購入しました。
他サイズのレンチでは、画像見る限り5面タイプが混在している様子なので、そちらは購入パスしました。
- 用途:
- ブレーキホース交換
- 対象商品:
- 10384044
ブレーキホース交換時にしか使わないであろう、でも、ケチると取り返しがつかなくなる重要な工具。なめずに取り外しができました。
- 用途:
- ブレーキホース交換に
- 対象商品:
- 10384096
ブレーキホース交換で、17mmが必要だったので購入しました。がたつきもなく良い商品です。もう少し薄いと扱いやすいと思います。
- 用途:
- ブレーキ関係のメンテナンス時
- 対象商品:
- 10384096
ボディ(六角周りの円周部分)の形状がいびつだったり、切り欠きのある六角部の辺の長さが左右で違ったりするのが、目視でもすぐにわかるほどで、「本当に日本製?」というのが正直な印象です。
実際にナットを当ててみたところ、肝心の六角部も若干ですが緩いようです(それでも普通のスパナよりはこちらの方が良い)
あまり使わないサイズなので安めのこちらを選びましたが、拘る人は有名ブランドの物を選んだ方が後悔しないと思います。
- 用途:
- 油圧ポンプのオーバーホール
ソケットレンチで使用するタイプのフレアナットレンチでは歯が立たなかったのでこちらを購入。
剛性感もあり費用対効果は十二分でした。
ダメになったらまた買います。
- 用途:
- エアコン修理
- 対象商品:
- 10384096
フレアーナットをトルクレンチと組で称します。このレンチは低圧管使用する時長さが短いので、簡易な延長具があるとよいと思います。自作でもできますが、結構時間がかかります。
- 用途:
- 自動車のマスターシリンダーオーバーホールのときに使用
- 対象商品:
- 10384062
自動車のマスターシリンダーオーバーホールのブレーキパイプ部を外すために購入しました。普通の10mmのスパナではずそうとして、少々ネジをなめかけましたが、このスパナで無事外すことができ、ホットしています。