両口スパナ 普通級のレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
499 / 税込 549
【用途】ナット等の締付け取外しに
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-10
用途:
産業機械等のメンテ

アサヒのスパナは軽くてヤリの部分が薄くていいです。
強烈なトルクをかけるわけではないのでこれで十分です
値段もリーズナブルですし

2023-06-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
10384613

質実剛健なフォルムが気に入っています。お手頃価格なので遠慮なく使い倒せます。

2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
10384552

強力級より薄いのでダブルナットで締め付けるのに重宝しています。小さなナットは薄いので、このスパナか薄口スパナでないと締め付けられませんが、薄口の両口スパナは両口のサイズが欲しいものが無いのが不満でした。

2019-05-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
10384342

お手頃価格なので、
各サイズ5本まとめて購入
ちょっと小振りで力がいるかな?

2018-10-03
用途:
手作業時
対象商品:
10384552

小さく手の内に収まりすごく使いやすい
此れからも大事に使っていきたいです。

2018-04-03
用途:
四輪車、二輪車の整備
対象商品:
10384552

値段を考えると、よくできていると思います。
安いので、惜しみなく必要なサイズをまとめ買いして愛用しています。
100均で安かろう悪かろうを買うよりいいと個人的には思います。

2018-04-19
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
10384726

厚みは9mm前後あり、隙間に入りません。5mm以下の薄物仕様がなく、結局買ってから削るしかありませんでした。

2015-08-26
用途:
作業用
対象商品:
10384726

思っていたよりサイズが短くて、力が必要です。長さに注意しましょう。

2015-02-15
用途:
ロードバイク用
対象商品:
10384753

TL-PD40用に購入。安くてgood。

2014-08-01
用途:
オートバイのメンテナンス用
対象商品:
10384552

値段の割りに質感がよいこと、サイズの選択肢が多く、組み合わせやすい。非常によい買い物をしたと思います。

2013-12-28
用途:
十字穴付き六角子ねじの締めつけ、取り外し用。+ドライバが使えない場所で使用。
対象商品:
10384534

特に問題はありません。
表面処理されているのでさびにくそうです。
調べた中では一番安い価格でしたが、もっと安いと助かります。

2014-09-11
用途:
自動車整備
対象商品:
10384771

安価ですが、全く問題なく使用できます。

2013-02-25
用途:
自動車整備
対象商品:
10384717

工具メーカー品と比べると見た目は良くないかもしれないが、使用した感じではなんら変わらず、コストパフォマンスは最高です。