ハイトゲージのレビュー
- 用途:
- パネル等の穴あけ位置の罫書
- 対象商品:
- 10441207
今まで定規で位置決めしていたものを、ハイトゲージを使用して、精度とスピードアップを図ることができました。ただ仕様書が無いのは問題あり、付属品の使用方法がわからないものがあります。簡単なもの紙一枚でも良いので付けて欲しい。
- 用途:
- ケガキや加工品の高さ測定に使用
- 対象商品:
- 10441207
使用感:スライド部にガタもなく、とても滑らかな動きです。
比較的高い位置でのケガキも安定感があります。
ただ文字と目盛が見えずらい感じがします(うちが暗いのか?)、色が濃くなれば文句無しです。
金額:割安感があり満足してます。
- 用途:
- DIYで加工物へのケガキ等
- 対象商品:
- 10441207
特に気になる点等は有りません。以前デジタル表示の物を使用していたのでちょっと
目盛り読みで少し時間がかかりますが、特別気になる事は有りません。普通に使用しています。
- 用途:
- 罫書き用に使用します
- 対象商品:
- 10441207
0調整はできませんが、十分な品質だと思います。価格が安く心配でしたが、購入して良かったです。付属品で1つ使用方法が不明なものがありましたが…写真でもあると良かったですね。
- 用途:
- 機械加工前の、けがき作業
- 対象商品:
- 10441207
0点調整はできませんが、
動きもスムーズであり、ロックもしっかりしています。
自宅での趣味で使用しますが、会社で使用している物と比較しても
重量、安定感共に遜色有りません。
価格を考えるとお買い得と思います。
- 用途:
- 高さ測定 けがき
- 対象商品:
- 10441207
先日、交換用スクライバーがないのかと問い合わせたところ、無いそうでこの商品は、使い捨て商品ということです。
消耗品が無いとかありえません。
ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
- 用途:
- 罫書き
- 対象商品:
- 10441207
300mmとしては小型だし精度も問題ないので気に入りました。
但し、高さ調整が無いがおしい。
趣味や使用量が少ない場合は価格を考えると良いかもしれない。
- 用途:
- 罫書き(取り付け位置のマーキング)作業。
- 対象商品:
- 10441207
先端部はしっかり焼が入っているので長期間使用しても平気そうな気がします。メモリの微調整機能等、ストレス無く使用させていただいております。
- 用途:
- 構造物の歪み測定に使用します
- 対象商品:
- 10441207
微調整などもできて使いやすいです、特に問題点はありませんが耐久性などはどうか?しばらく使い続けます。
- 用途:
- 金属加工時のケガキ用
- 対象商品:
- 10441207
良1:ケガキが出来る
良2:それなりの重量が在るのでどっしり動き難い。
悪1:ミツトヨのノギスとは交差が違うようだ。
悪2:全体サイズが一寸大きい
総評:もう少し小型で低価格版が出れば良いと思う。
- 用途:
- 時々行う板金加工のけがき用に購入しました。今までは、ノギスでけがいていました。
- 対象商品:
- 10441207
まだ使っていないので何とも言えませんが、使用頻度が低く、20cm位の簡易型があればもっと便利かなと思っています。定盤は、当面は、平らな板を使いますが、手に入れば、石屋で磨き石の適当な大きさの物を手に入れたいと思っています。過去の職場で、10cm角位の大きさの磨き石の平面度を測定した人がいました。結果は、割と平面とのことでした。今回のハイトゲージの価格は満足しています。
- 用途:
- 模型へのケガキ用
- 対象商品:
- 10441207
まだ使用していません。いままで使ったことがないので使用説明書が欲しかったのですが
製品には付いておりませんでした。是非付けていただきたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 機械部品の罫書き
- 対象商品:
- 10441207
確認しないで購入した自分が悪いのだが,零点調整機能が付いていない.
台や先端部が摩耗した場合に零点を調整することができない.
機能的に摩耗したら使い捨てにするしかない代物であり,
そう考えると決して値段が安いとは感じない.
また,スライドもかなりしにくく,ねじを再確認してしまうことが何度もあった.
ミツトヨ等のものは3倍以上の値段だが,それだけの価値はあると思う.
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。