りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10mのレビュー
- 用途:
- 石油給湯器とタンクの接続
- 対象商品:
- 10714304
もともとあった同等品に比べて肉厚で、簡単に曲げにくいものの、折れにくく丈夫で屋外使用に安心して使用できると思った。
- 用途:
- クラシックカーの整備
- 対象商品:
- 40362664
材が柔らかく曲げ易いです。フレアを作るのも楽勝で、かなり気に入りました。
- 用途:
- 空気の配管
- 対象商品:
- 10714286
mあたりの単価も割安で納期も早く、最高だが、やはり10mはちともてあます。
1m単位とはいわないが、もう少し小分けで購入できるオプションがあると、さらに助かる。
個人的には、3mmから始まって、12mm位までの1mx12本サンプルセットみたいな感じで
セット販売していただけると、事前に使い勝手が比較できて、地味に助かる。そういうのがあったら、
少々割高でも、買ってしまいそうである。
- 用途:
- 自動車整備等
- 対象商品:
- 40362664
自動車のブレーキ配管の腐食で修理に使いました。外径4.8は近所の資材屋さんになかなか在庫が無いので助かりました。
柔らかく曲げやすいしフレア加工でも亀裂が入る事が無いので良い物ですね。また購入する予定です。
- 用途:
- 農業 消毒機部品
- 対象商品:
- 10714277
土壌消毒機(DD)のテフロンホース(シリコンホース含む)の代用品で
購入しました。今まで年二回の交換作業でしたがこれを使うとメンテが楽になりました。
買って良かったです。
- 用途:
- 旧車ブレーキパイピング
- 対象商品:
- 40362664
今回、ブレーキマスターシリンダーからリヤホーシングまでの長物を製作するのに、燃料パイプと並んでいるため各部に曲げ加工が必要だったのでとても楽に形状コピーすることができました。
- 用途:
- 農機修理
- 対象商品:
- 10714277
アクセルワイヤーのアウターとして使ってみましたが、ねじ切りが困難で上手くできませんでした。よって、ネジは切らずに使用しました。調子は良いです。
- 用途:
- 自作ビールサーバー作成時
- 対象商品:
- 10714277
自作ビールサーバーの冷却チラーとして購入しました。
曲げ等の加工がしやすくて満足しています。
問題なく使えています。
- 用途:
- 中に水を通し熱してお湯に
- 対象商品:
- 10714207
中にポンプで水を流し、焚き火で熱し、お湯を作っています。銅なので加工しやく熱への耐久性も良さそうです。どれくらい持つかは分かりませんが、コスパ的に非常に満足しています。
- 用途:
- 旧車ブレーキパイプの作成
- 対象商品:
- 40362664
鋼製ブレーキパイプが折れたので、こちらの品で再生しました。両端をダブルフレア加工して問題なく使えています。必要数量は1mちょっと、随分余りました。1m3m5m7m10mぐらいの単位で買えるとありがたいですね。
- 用途:
- 工作の素材として
- 対象商品:
- 10714225
4mmΦ/1mm厚の銅管にネジを切って工作の素材としています。柔らかい素材を丸めた状態で発送されてきますが、変なクセや変形などもしておらず、到着後も使いやすいと思います。