ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズのレビュー

平均満足度 4.66 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)
omron(オムロン)
4,698 / 税込 5,168
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
下城電気工業 様2018-11-29
用途:
駐車場で車が接近したらブザーをフリッカーで鳴らす
対象商品:
02490266

管理人さんが喜んでくれた、今までは鳴動しっつぱなしであったが、今度はフリッカーでうるさくないそうです。

2019-10-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
20321656

普通に使えました。不良品ではありませんでした。。。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2018-07-19
用途:
機械の部品取替え
対象商品:
02490266

現在使用中の物が製造終了で、代替品でしたが問題なく使用できました。

2018-10-15
用途:
食品機械の部品として
対象商品:
02490266

商品発送も早く直ぐに手元に届きました。
機械も問題なく稼働し大変助かりました。

笹川塗装工業有限会社 様2018-04-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02490266

壊れてしまっていたので注文して二日で到着したのでとても助かりました。

株式会社日本刃研 様2018-01-20
用途:
機械部品
対象商品:
02490266

すぐに手に入ったので、機械を止める時間が少なく出来た。

2017-11-01
用途:
井戸水ポンプのタイマー
対象商品:
20321656

使用例も多くあり、迷うことなく選択しました。アナログタイマーお勧めです。

ハローサービス 様2017-09-18
用途:
大浴場の塩素注入に使います。
対象商品:
20321656

大浴槽の塩素濃度にバラつきが(自動設定)出てきました。色々検査しましたがタイマーの異常以外考えられず交換しました。結果はOKです。安価で助かります。

2017-02-11
用途:
冷蔵庫等の停電時ディレ-ONに使用。
対象商品:
20321656

ディレ-ONで10年以上ONしたままのせいか、一度OFFに成った後復帰しなく成りましたので交換致しました。その後は快調と成りました。
これで、あと10年は大丈夫だと思います。

1人が参考にしています
2015-05-29
用途:
産業機械用のタイマー
対象商品:
02490266

品物については特に不具合はない。廃番品でも代替品が見つかり助かる。また、翌日届くのもとても助かる。

1人が参考にしています
2017-04-26
用途:
故障時の交換用として購入
対象商品:
35227227

機械故障時の交換用パーツとして購入。
交換時に使用するので、今のところストック状態。
この手は同じ型式でも、仕様が違っていたりするので、同じものを確認するのに
少々手こずりました。
交換はもう少々先になりそうです。

2015-08-21
用途:
制御盤に増設
対象商品:
02490232

取付、動作共良好でした。

1人が参考にしています
2023-10-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02490266

接点不良になったタイマーの補修部品として購入しました。
20年以上前の機械だと思いますが、全く同じ型番で現役なのですね。
興味本位で悪くなったタイマーをバラして見ましたがとても精巧な作りに驚きました。

2014-10-22
用途:
排水の時間制限に使用。
対象商品:
02490232

非常にうまくいった。

電気クラブ 様2014-05-21
用途:
B2モード、間欠エアーブロー使用
対象商品:
02490232

ツインタイマーより価格が安い。
他に1)インターバルモードで瞬時接点が出来るのが良い。
2)電源、スタート、ゲートの使い方を色々考えてみたい。

2020-12-22
用途:
薬液自動投入装置
対象商品:
20321656

タイマーの時間を0から60表示の製品が欲しいです。

1人が参考にしています
2014-03-15
用途:
農業用潅水装置
対象商品:
02490232

農業用潅水装置に使用されているものと同じで自分で交換する事ができて良かった。

2013-12-19
用途:
ビニールハウスの換気扇制御
対象商品:
02490232

使用モード、時間など幅広く設定できて便利です。

2013-11-21
用途:
使用機器のタイミングをずらすために使用
対象商品:
02490232

入力の与え方、オンディレータイマーの設定方法は直ぐに理解できたのですが、出力の取り方の説明が不親切だったので、もう少し分かりやすく説明してあるといいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

2014-10-10
用途:
交換
対象商品:
02490266

旧品と互換性がありすぐ交換できた