600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形のレビュー
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。
西尾基礎 様2018-08-06
- 用途:
- 工事現場での仮設配線延長
- 対象商品:
- 10774163
コードリールでも良いのですがロスを考えると此方のシースケーブルがベターかと利用してみました。通常の電動工具なら熱を持つ事も無く安心して利用出来ます。
Bridgestone Recording and Mastering 様2018-06-16
- 用途:
- 電気設備、スピーカーケーブル
- 対象商品:
- 10774084
長いのが欲しかったのでバラで頼んだが、もっと長いのがあっても良いかも。
1人が参考にしています
2018-07-14
- 用途:
- 写真は100m巻きなのに20m巻きです!! 要注意!!!
- 対象商品:
- 10774181
普通Fを使っている人であればこの写真で1巻きとかいてあれば100m巻きだと思うのが普通! これ20m巻きですよ。 要注意!!!
1人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2018-03-23
- 用途:
- 商用電力配線(主に屋内)AC100V 20A以下
- 対象商品:
- 10774163
VVF1.6×2芯は多用している。
この商品は芯線硬度がやや硬いが被覆の滑りが良い。
株式会社オーレックス 様2018-02-13
- 用途:
- 工場構内電源の敷設に使用
- 対象商品:
- 10774163
この商品の事ではないが、VVFケーブルの中で、耐環境性をうたったものはないかな?
芯線の酸化・硫化対策をうたった商品があれば試してみたい。
ゴム加硫の現場では、過酸化物や硫化物・硫黄を取り扱うので、二重ビニル被覆のVVF電線は、数年で芯線表面が酸化・硫化してしまう。
酷い場合はビニル被覆が芯線表面に癒着してしまい、皮剥き困難になってしまうので、
安価に対策されたものがあるなら使いたい。
2014-06-18
- 用途:
- エアコンの工事
- 対象商品:
- 10774163
切り売りは大変便利です 必要なだけ購入できて満足です 使用感も電材店のものとそん色ありません 近所のホームセンターのものより質感も良いし値段も安い いうことなしです
2014-03-21
- 用途:
- 屋内配線
- 対象商品:
- 10774093
程よく曲げやすく安心感がある。切り売りも嬉しい、長さのむだが無くなりました。
試用も兼ねて3線(3C)も購入しましたが、こちらも安心出来る製品でした。安くて良かった。
2013-01-30
- 用途:
- エアコンの専用回路の引き込みに使用
- 対象商品:
- 10774084
購入した長さも良く、価格も安価で購入できて、良かったです。出来れば、メーター数が1m単位で購入出来れば良かったです
1人が参考にしています