【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)のレビュー

平均満足度 4.73 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート
トーシンプレート
869 / 税込 956
最小1mm単位でご注文できます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-06
用途:
工作機械の治具製作

大変満足しています。直角度も良く出ていましたので即加工に入れました。

2023-10-26
用途:
真鍮板用金型に使用してます。
対象商品:
35078084

金型使用サイズピッタリに加工してあるので、作業効率が抜群です。

広瀬刃物店 様2023-01-29
用途:
機械の製造
対象商品:
10778914

サイズも完璧で修正する事無く、穴あけ及びねじ切りだけでスムーズに作業できました。

有限会社巧揚鉄工所 様2023-10-04
用途:
機械部品製作
対象商品:
10779745

安価タイプですが非常に精度良く出来ています。おすすめです。

2021-11-21
用途:
型材
対象商品:
10779781

型材として S50CとSKS3フリープレートを購入
材料の寸法が自由に選べるのでとても便利
残念なのは 2種類の材料のパッケージを開封すると材料に何も表記が無いので
同じ寸法の別の材料を購入した時には注意が必用、材料の端面にでもマジックやペイントペンで色分けして1本線でもいれておいてもらえると嬉しい。S50Cは黄色とか。
それと欲を言えば面取りをが糸面程度なので1C程度でもあれば嬉しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-05-22
用途:
抜き型をハンドプレスに取り付けるベースプレートとして
対象商品:
10779106

安価に思い通りのサイズで注文できるので非常に助かります。簡易な打ち抜き刃型をハンドプレスで使用するために、型のサイズに合わせて作り上下に付けることで、均等に力を加えることができ作業性が上がりました。

2017-05-23
用途:
プレスやフライス作業のヤトイ
対象商品:
10779711

何回か使っていますが、仕上げの良さと納期の早さに満足しています。

森鋲螺製作所 様2015-11-06
用途:
フライスバイスの正直台に使用。
対象商品:
10778844

平行の寸法が結構出ていて、そのまま正直台として使えた。
いろいろなサイズを安価に揃えることが出来、少量他品種の加工を主としている工場には助かるアイテムの一つ。

1人が参考にしています
2015-09-23
用途:
治具の材料
対象商品:
10778835

近所でも買えるが高い。
仕上げが心配であったが、十分な品質である。
これでよい。また買うつもり。

2015-11-27
用途:
治具製作
対象商品:
10783141

とても良いと思います。

2014-01-15
用途:
フライス盤を自作中です。支柱の部品として使用しました。
対象商品:
10778844

長尺のもがあれば良いのですが。75-100cmくらいのものです。設定がないのはあまり需要がないからでしょうか。

MonotaROからの回答

製品ラインナップに関しましては今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。