組端子台 (20A)のレビュー

平均満足度 4.49 (181件のレビュー)
商品レビューを投稿する
組端子台 (20A) モノタロウ
モノタロウ
189 / 税込 208
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
181件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-12
用途:
機械に組み込み

今回は12Pを購入しましたが、15Pか16Pが欲しいところです。
20Pは多すぎるので中間に、もう1種類が用意してほしいところです。

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
電子装置の製作

汎用端子台の様なローテク物は安価なもので十分ですので、この製品は実用的で良いと思います。

2026-02-12
用途:
だったらショートバーも出しくれよ

モノタロウオリジナル寸法の端子台なのか知らんが他社のショートバーが嵌らん。
その割にモノタロウブランドでショートバーを出してないし。
ピッチ寸法は記載あるけど、各端子の樹脂寸が記載ないから適当な10mmピッチのショートバーが使えると思って購入するも入らず。
大体が端子台なんてショートバーとセットで使うことのほうが多いんだから寸法合わせてほしい。

4人が参考にしています
ジールデザイン 様2025-06-12
用途:
配線の分岐

組端子台です。 特別、優れたところもなく非もない。でも価格が安い PB商品は安かろう悪かろうと思われている人がいますが モノタロウPBの品質はブランド品と同等です。

2人が参考にしています
有限会社 東日本計測 様2025-07-18
用途:
自作オーディオ機材
対象商品:
10793291

スピーカーネットワークの製作に購入した。種類も豊富、発送も迅速で満足です

2025-03-26
用途:
配電盤内の結線

ネジが太く入れやすい、価格も抑えられていて、購入しやすい。
特にモノタロウ商品15%引きは見逃せません。

1人が参考にしています
2025-03-19
用途:
配線処理に使用

自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。

ジールデザイン 様2025-08-15
用途:
工場の配線
対象商品:
10793291

何度もリピート購入しています 安価ですが、問題なく使用できます

2024-06-19
用途:
ソーラー中継接続端子台
対象商品:
10951647

20A6Pを購入。ソーラーパネルからの接続端子台として使いました。ネジがSUS or 真鍮?なのか、着磁付新品ドライバーでも落ちてしまう事が多々ありましたので、紛失に気を付けます。材質が前途だと錆びにくいし品質には満足しています。

2024-08-20
用途:
個人で使用する為の購入です。
対象商品:
10951631

商品に付いては大変、満足しています。電話の対応もよく理解して頂き引き続きよろしくお願い致します。

2025-04-01
用途:
制御盤の配線引き込み、取り出しの端子台として。

精度、価格もほぼ満足です。在庫状況もよくすぐ届きますし。
品質も問題ありません。

2024-08-04
用途:
ゲーム機の配線
対象商品:
10793307

100Vの分配に使用しました。
まったく問題なく使えました。

有限会社平井電設 様2024-06-04
用途:
バルブ盤補修
対象商品:
10793316

モノタロウブランドに端子台あるとは・・何の問題も無く使用できました。

2024-03-12
用途:
電子制御盤製作
対象商品:
10951656

DINレールに組み付ける方式に比べて、ストッパーが要らないし緩む心配もない。
小型の制御盤に丁度よいです。

2024-02-01
用途:
配線中継など
対象商品:
10951647

極数違い、容量違いで何度かリピート購入しています。
大手メーカー製と遜色なく使えています。
また今後も利用したいと思います。
極数6~10Pについて、商品画像の1枚目が製品側面のアップ写真なのは謎です。
分かりづらいので1枚目は正面とかの写真よいのでは?

新プランニング株式会社 様2024-06-07
用途:
制御盤に取り付け
対象商品:
10793325

端子の数、Pの種類がもっとほしい、例えば15P 17Pなど

1人が参考にしています
2023-11-27
用途:
制御盤製作に使用
対象商品:
10793325

曲数違い・電流規模違いでリピートしています。
ごく普通の組端子台です。絶縁カバーは嵌め込み式。
平面板にネジ止めする構造。
圧着端子はM3.5の標準サイズの丸型/Y型圧着端子が使えます。
IVのΦ1.6~2.0単線しっかり咥え込めます。
設定電流や周辺環境(熱)にもよりますが、広く使える商品です

2人が参考にしています
松本技研 様2024-01-30
用途:
装置端子ボックス
対象商品:
10793291

国内他社品と比較しても遜色なくリーズナブルであり、取り付け寸法も変わらずでしたので、追加手配しました。

ホンダテクニカルサービス 様2023-11-10
用途:
温度調整回路の組み立てに使用しています。
対象商品:
10793291

片方が半田付けのタイプでもいいのですが、組み立て時間の短縮とメンテナンスの簡易化で本品を採用しました。生産経過を見ながら再度検討する予定です。

2023-11-26
用途:
新規開発商品の一部品
対象商品:
10793291

特になし
梱包で傷む物でも無いので簡易梱包でOKです