組端子台 (20A)のレビュー
- 用途:
- メモリハイコーダと測定対象の接続
- 対象商品:
- 10793325
16chのメモリハイコーダを測定対象に接続する際、コネクターの形状的に直接つなぐのはちょっと大変なのでこの端子台を介しています。
作りもまったく問題なく、思った通りの活躍をしてくれています。
- 用途:
- 電気回路の配線
- 対象商品:
- 10793291
値段的には満足です。ショットバーも同時に購入しましたが、すんなりとは入らないので、少しねじってようやく入れました。寸法が合わないのですかね
- 用途:
- ケーブルの中継
- 対象商品:
- 10793291
実験用装置のケーブルを中継するために購入しました。大きな電流を流さないので立派すぎるとは思いましたが、ケーブルもつなぎやすいので、使い勝手は良いです。
- 用途:
- 電制品のテスト用
- 対象商品:
- 10951656
電気制御機器のテストの為、信号線を一旦端子受けするために購入しました。
安価で十分な強度です。
タッチダウン式も出してくれると助かります!
- 用途:
- 装置改造・修理の際に、配線の圧着端子を絶縁/接続した状態で退避させるのに使用
- 対象商品:
- 10951647
一般的な組端子台であり、(今回は6回路用を購入)ネジサイズはM3.5だがM4用端子迄受入可能(外径寸法による)。
「組」端子台なので、分解して組成数を変えることも可能だが、DINレール用ではないので、
長い固定ネジが必要。
- 用途:
- 端子受け時に使用
- 対象商品:
- 10951631
種類も多く価格、品質共に良く満足しています。
同じ物(使用した事のある物)を使う様にしてるので
最近ではこればかり使用しています。
- 用途:
- モータ制御盤から外部スイッチボックスに接続する端子に使用
- 対象商品:
- 10951656
本体取付が簡単(ビス二本)で扱いやすくプラスチックカバーも外れにくく安心して使用できます。
- 用途:
- 車の電源ボード作成
- 対象商品:
- 10951665
リピート購入です。前回は一部欠けたりしましたが、安全面に影響無い場所で、そもそもコスト優先なので気にしません。
- 用途:
- 簡易のヒューズホルダーとして
- 対象商品:
- 10793291
板ヒューズを刺すことができるので、板ヒューズのホルダーとして使用可能で助かっています。ただ、樹脂の劣化が正規品よりも少し早い気がしました。
- 用途:
- 端子盤内に組み込み
- 対象商品:
- 10793291
IV5.5sq線で使用していますが、某有名メーカー品のY端子幅では収まらなく
他メーカー品Y端子を使用しているので、当方としては残念なところです。
使用感や品質は問題ないので、細い線では使い勝手が良いと思います
- 用途:
- 圧着端子の接続に
- 対象商品:
- 10951656
機械の配線や回路に使用しています。
他のメーカーと遜色なく値段も安いので助かります。
- 用途:
- 実技試験対策
- 対象商品:
- 10951647
端子台は電線の接続方法が何種類かあるそうで、前回のはただ巻き込むだけで端子台としての機能を感じられなかったので購入。こちらは締めるたびに板で電線を挟む形だったので満足いく仕上がりになりました。本番はどういった端子だが使われるかわかりませんが、これで練習をしました。
- 用途:
- 車配線の分岐用に使用
- 対象商品:
- 10793307
シガープラグから分岐してそれぞれの機器に結線するのがスマートでは無いので、組端子にて、分岐用に使用。問題なく使用出来ています。