組端子台 (50A)のレビュー

平均満足度 4.48 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
組端子台 (50A) モノタロウ
モノタロウ
439 / 税込 483
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-28
用途:
複数のソーラーパネルからの出力リード線の集約に使用しました。
対象商品:
18569066

端子台を使用する事でメンテナンス性が向上しました。

2025-09-18
用途:
設備修理

標準的な組端子台
DINレール取付構造などは無くネジ留め式です。
ネジ脱落防止構造もありません。
基本的に修理用などに使うことから、元々使われていた部品より機能追加することは少なく、交換用部品としては必要十分なモノです。
DINレール取付の場合は別途適合する仕様のモノを選定しますが、金属板や木材への固定が殆どなので、コレが一番気に入っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-19
用途:
配線端子台として使用

自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。

浅岡電気管理事務所 様2025-11-29
用途:
電気配線の端子台に使います

値段が安いので、最近はこればかり使用しており、大変満足しています。

2023-07-15
用途:
車内オーディオ配線用に使用
対象商品:
10793334

値段も安いですが、品質もバッチリで満足してます。
しいていうならショートバーがあるとありがたいです。
適合するものを探しもしましたが、合うものがよくわからなかったので…

田路調査所 様2024-02-07
用途:
配線
対象商品:
18569057

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

2023-08-09
用途:
研究用試作
対象商品:
10793334

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

2023-07-24
用途:
仮設電源作成時
対象商品:
10793334

何ら問題無く使用できています。
取付け用の木ネジが付属して居たらもっと使いやすいと考えます。

2023-02-18
用途:
電制品のテスト用
対象商品:
18569057

テストの為、3相主回路を一旦端子受けするために購入しました。
コンパネに取り付けて使用しました。
十分な強度であり、電線の応力に負ける感じはしません。
ぜひタッチダウン式も出して欲しいです。

2023-01-11
用途:
イベント電源配線
対象商品:
10793334

キャブタイヤケーブルの長さが足りない時にこれでジョイントして使っています。もっと大きいクラスの物をモノタロウさんで用意してもらいたい。

2022-06-18
用途:
電器工作
対象商品:
10793334

価格が安いので心配しましたが、普通に使えています。また購入したいです。

SKT 様2022-03-29
用途:
続けて購入
対象商品:
10793334

ホームセンターや電材屋より安く、商品のクオリティも高いです。

ムーンテック21 様2021-05-18
用途:
自動車 車内配線
対象商品:
18569066

非常に堅牢な作りで 安心して配線施工出来ました。 透明カバーも厚く 嵌合がきつめで良かったです。 だからといって剥き出しの設置は出来ませんけれど(笑)

1人が参考にしています
2021-03-21
用途:
電気配線
対象商品:
10793343

春日電機ののものとなんら変わりません、と思います。

1人が参考にしています
2020-08-07
用途:
電気工事士実技試験対策
対象商品:
10793334

何回も反復使用しても丈夫でコストパフォーマンスが高い

2020-07-10
用途:
ソーラー発電システムのケーブル接続用
対象商品:
18569066

50A用の端子台はなかなか売っていないので、こちらで購入出来てありがたいです。

2020-03-26
用途:
分電盤計器盤での分岐
対象商品:
10793334

ビスなどがメッキされているともっと安心できそうです。 ユニクロにはなってますが・・

アイネットガレージ 様2020-02-08
用途:
キャンピングカーの増設端子
対象商品:
18569066

ホームセンターよりも価格が安く助かります。商品的には、全く問題なく使えます。

2019-07-27
用途:
12vの中継に
対象商品:
10793343

12vウインチの操作端末への中継に利用しました。満足しています

2019-06-15
用途:
配線の接続に
対象商品:
18569057

他社のものと違いもなく、なんら問題もありません。安い分お得です。