ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズのレビュー

平均満足度 2.38 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ
ヨシタケ
2,898 / 税込 3,188
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-27
用途:
20A-60 オイル配管のフィルター
対象商品:
38849072

キャップの蓋がメーカーオプションのプラグになっているものを探していたところ、「プラグ 3/8」という表記がありカタログのオプションサイズとも一致したため期待して購入した。
実際は通常のスクリーンであったため追加でドリルとパイプタップを買うことになった。

2024-02-21
用途:
山の家で、川から引いた水道のフィルターとして
対象商品:
10810755

私にとっては安くない部品で、姿形も造作も満足いくものでしたが、他の方も書いている通り、長期間使用してストレーナーを取り替えようと、キャップを外そうとすると外れなくて、無理にやろうとすると他の接続部分を破損してしまいます。道具を揃えて3人がかりでやれば何とかなるでしょうが。 何かが「実用」にはイマイチなのでしょう。ストレーナーの替えも探しにくいです。

2022-06-29
用途:
山水の砂の除去
対象商品:
38849036

錆びててまずメッシュが外せないので、ストレーナーごと外して反対側から水を流して復活させてます。
メッシュを外そうと苦戦した時のキズがすぐに錆び、また接続しているほうのネジも錆び始めてますが、まぁ安いのでこんなもんだろうと思います。

1人が参考にしています
2024-02-28
用途:
配管工事
対象商品:
38849081

本体は壊れないがスクリーンはよく詰まり清掃をしている、標準メッシュだけでもよいのでスクリーンの販売をして欲しい。

1人が参考にしています
2017-05-11
用途:
農業用水の取り出し口
対象商品:
38849045

シャワーノズルの詰まり防止に効果あり ノズル清掃、洗浄時間削減に効果あり。

シロヤ 様2020-08-25
用途:
クリーニング機械の給水配管に使用
対象商品:
38849221

ストレーナーのねじの部分にシームレステープを巻く為に開けようとしたが中々もどけなくて苦労した。パイプレンチにより太いパイプを通しハンマーで何度も何度も叩いてやっとのことあけることが出来ました。こんなに苦労したのは初めてのことです。改善をお願いします。

3人が参考にしています
2014-02-01
用途:
太陽熱温水器への供給水用
対象商品:
38849273

掃除の頻度が削減でき満足。

2020-05-18
用途:
スプリンクラー、電磁弁の目詰まり防止時
対象商品:
38849097

値段の割に物自体はしっかりしているがフィルターのネジ部分がさびていて外すのにめちゃくちゃ苦労した。あまりお勧めできません。

1人が参考にしています
2020-03-17
用途:
水の砂取り
対象商品:
38849133

川の水を上げています、今までは40メッシュでしたが80メッシュに変更したため1日でめずまりをおこします、40メッシュのフィルターだけ購入したいのですがネットで処探しても出ていなてょうです、フィルターだけ購入したいのですが、どこかにでていますか、購入方法を教えてください。?

5人が参考にしています
株式会社システムテクノ 様2020-03-12
用途:
機械設備の給水給湯用
対象商品:
38849081

このストレーナーの短所は自身の腐食のサビでステンレスの網がめずまりして、掃除のときキャップがなかなか外れませんし、腐食でキャツプが浸食され使えなくなります、キャップだけ販売してほしい。

1人が参考にしています
TACサービス 様2020-05-16
用途:
灌漑用水の地下水汲み上げ配管
対象商品:
38849264

地下水汲み上げポンプに小石が噛み、ランナーが破損した為、本品を取り付けしたが、ストレーナーのキャップが硬くて外れない。パイプレンチで外そうとしたら配管が歪んでしまう。
そこで、パイプレンチ(長さ約1m)の端をハンマーで思いっきり叩いて、やっとこさ外れました。

2018-02-28
用途:
水道水の異物除去
対象商品:
38849027

ねじ部がさびていました。プラグが固くて外せない(ストレーナーの点検ができない)。シールテープを厚めに巻いてもニップルのねじ込み部分から水がにじみ出る。結局使用できませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

2016-01-13
用途:
井戸の給水管修理
対象商品:
38849072

時々、配管の錆の固まりが出てくるのでストレーナをつけてみました。

2016-01-15
用途:
水道水の砂除去
対象商品:
38849237

1.砂が多く出ているようで頻繁に清掃しなくてはならない。
2.重量は3.4kgとは言え、思った以上に重い。塩ビパイプとの組合せはよくない。
3.交換用フィルターの有無の確認をしているが未だに回答がなく、別売りはしていないのではないかと考えます。
4.ドレンのネジは簡単に外せたが、フィルターのネジは大きなパイプレンチでも外せなかった。基本的に外せないと考えたほうが良いようです。即ち全交換ということを考えたほうが良い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
フィルターにつきましては、メールにてご連絡させて頂いておりますので、ご確認下さいませ。

マリーン・システム・サービス 様2014-07-25
用途:
海水配管
対象商品:
38848975

フィルターのみ希望でしたが、どこにも部品の販売記載がないのと安価なため本体ごと購入しました。

有限会社ティーエム 様2013-06-14
用途:
ボイラーの給水管に
対象商品:
38849097

メッシュの蓋が硬すぎて簡単に開かない、これから購入する人は注意した方がいいと思う。
最初、メッシュを取り出す蓋が開かなくてねじ込み不良と思い交換してもらったのだが、ちゃんと蓋の開くものを送ってくれた筈なのに、次に来た物も同様に開かなかった。と言うことは、どれも同じと言う事らしい。
どんだけ強くねじ込んでいたのかわからないが自分の力では無理だったので隣の自動車修理工場に持っていって万力かましてようやく開けてもらった。
配管した後に蓋が開かないような物だとチョット困るので、ネジが固着するほど強くねじ込まないで欲しいと思った。未使用品なのに、少し錆付いていたにしてもこれ程硬いものなのか、製造者は一度、蓋を開けるのを試して見てもらいたいものだ。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。