防じんマスク DS1のレビュー

平均満足度 4.18 (353件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防じんマスク DS1 モノタロウ
モノタロウ自慢の国家検定「DS1」認定マスクです。使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
353件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-03-09
用途:
花粉対策
対象商品:
10925397

鼻のスポンジがもう少し厚いほうが良い。
声をだすと、マスクに隙間ができそうになる。マスク面が少し大きい方が良い。
価格はほぼ満足で、使用感も通常の使用では問題ありません。

2013-07-26
用途:
農業
対象商品:
10925397

ハウスで使用してます。安価で気に入っています。

2012-02-06
用途:
土の乾燥、粉砕作業
対象商品:
10925397

使用した感想は、防塵性能に満足してます。
改善してほしい部分は鼻にあたる部分が若干硬く、傷まではいきませんがいつも鼻に接触する部分が赤くなってしまう事です。
また、ゴムの長さを調節できればよいなと思います。
以上です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-12-12
用途:
石灰製造による粉塵発生作業
対象商品:
10925397

石灰製造作業にて使用しています。粉塵が目に見えて分かるなどひどく浮遊している時ががありますが、支障無く使用しています。

又七工業所 様2015-11-28
用途:
溶接・サンダー・塗装
対象商品:
10925397

何回か購入しておりますが、最近下のゴムが短い物があり使用できない物が何枚か入っており困っております。何とかしていただきたいと思います。安かろう悪かろうでは?

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

2013-06-16
用途:
消毒
対象商品:
10925397

安価で手頃です。

1人が参考にしています
2015-11-02
用途:
薬剤散布時
対象商品:
10925397

耳にかからないので、使用してても耳が痛くならず比較的長時間の作業にむいている。
あわせて防護眼鏡を使用しているが、通常のマスクより心持ち曇りにくいようである。
前回の注文時より若干の値上げがあったようでそれが残念である。
サイズ的には大人の男性が使用しても全く不自由がない。

2013-04-17
用途:
溶接時
対象商品:
10925397

使い捨てタイプなので、安価でありかつ規格対応品という事でセレクトしました。特に問題なく使用しています。

有限会社小宮染色工場 様2014-08-19
用途:
ゴムが短く作業に使えない
対象商品:
10925397

使用できないので感想は無い。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2011-11-17
用途:
サンダーなど使うとき
対象商品:
10925397

安いので使ってみたが、とても良いと思います。消耗品なので安いのは助かります。
継続して買っていきます。

1人が参考にしています
有限会社アズ・ウエック 様2015-09-07
用途:
消毒作業
対象商品:
10925397

毎日使う物ですから安いにこしたことはないけど臭いとか防じんが効かなければ意味がないけど
この防じんマスクDS1は3Mのマスクとそんなに差はありません。みんな喜んで使用しています。

2012-02-17
用途:
ベルトサンダーでの研磨作業
対象商品:
10925397

密閉され粉塵が充満した空間では解りませんが、断続的に粉塵が発生する作業では十分良いと
思います。何よりコストパフォーマンスに優れていると思います。

株式会社小寺製作所 様2011-09-29
用途:
切削時に粉塵が生じる作業の時。
対象商品:
10925397

きちっと規格にも適合して、価格も同等品と比べて安価なので満足しています。
もし今後考えて頂けるのであれば、サイズ別に用意してほしいです。
SサイズからLLサイズなど!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2018-09-08
用途:
工場の防塵作業

工場の防塵作業には必須です。鼻の付け根が痛くなります。

2013-04-24
用途:
グラインダー使用時
対象商品:
10925397

他社で値段の安い物を購入した事がありましたが、機能が劣りました。この商品は、機能の割に安い方だと思います。

1人が参考にしています
2013-01-14
用途:
屋根裏の掃除 砂埃のひどい環境
対象商品:
10925397

装着時なんだか顔の形状?隙間が出来ているような感じがしました。(気のせいかなあ)粉塵少な目の環境なら良いかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

日本新聞インキ株式会社 様2011-12-08
用途:
原材料仕込み作業
対象商品:
10925397

現用品で満足しているので特に改善点はない

2013-02-21
用途:
土を含む製品の取扱い、生産時
対象商品:
10925397

他社製品も試してみたのですが、
作業者からこの製品が今のところ
一番良いと言われ、定期的に購入しています。

2013-01-17
用途:
塗装
対象商品:
10925397

あまり長持ちしそうな感じではありませんが、問題なく使用できます。

2014-02-14
用途:
斫り作業
対象商品:
10925397

ゴムがすぐに切れる

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。