コードレス半田ごて(電池式)のレビュー
- 用途:
- 回路基板の修正
- 対象商品:
- 10935513
以前は故障の為、代品を送って頂きましたが、今度のものは無事に使用できております。前回のものはたまたま不具合があったものと思われます。コードレスなので手軽ですし、AC電源式に比べて温度上昇が早い為、価格からしたらお買い得だと思います。あとは、品質が安定すれば言うことなしです。
- 用途:
- 細い線のはんだ付け
- 対象商品:
- 10935513
エネル―プ4本使用です。こて先が室温からでもスイッチを押して、10~15秒ほどではんだが融け始めるので作業がはかどります。コードレスで便利なので1mm以下の線はほとんど、このはんだごてを使用するようになりました。
- 用途:
- 趣味
- 対象商品:
- 10935513
電池式でここまでパワーがあるものは他にありません。
耐久性はわかりませんが、家の外でハンダ付けがメインでない作業ならこれ一択です。
ハンダ付けがメインになるならガス式をおすすめしますが、
取り扱いとパワーが要らないハンダ付け、例えば線と線など、を天秤にかけて
継続的にスイッチが入る電池式はありです。
ちなみに私は
ハッコー
ウェラー
の電池式を持っています。
ガス式はコテライザーミニを使ってます。
- 用途:
- カーセキュリティーの取付
- 対象商品:
- 10935513
商品の性能や価格については大満足ですが
耐久性に難有りです。
小手先が数十回の使用でグラグラになります。1ヶ月位たつと完全にばらばらになります。
仕事で毎日使う場合はおすすめしません。
小手先だけも安く売っていますが半年で4回目の購入です。
- 用途:
- 車のセキュリティー配線作業
- 対象商品:
- 10935513
こて先がすぐにばらばらになります。
商品に付属のものは2週間程度で壊れ、追加で買ったものは1週間持ちませんでした。
電極(ねじ)の部分と小手先がカシメているだけなので横方向の力に弱いですね。
この構造にするならかしめる側の金属をもっと硬くしないと駄目ですよ。
このたびは大変申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに伝えておきました。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 仕事用
- 対象商品:
- 10935513
ガス式は場所によって使えない為に、こちらの電池式
コードレス半田ごてにしました。もう少しヒーターの
ワット数が高い方が作業性は良いかも知れません。
- 用途:
- コンセントからかなり離れた場所(3m以上)での、細い電線の接続作業
- 対象商品:
- 10935513
AC100Vの配線をした上(主に梯子に乗って)半田付けしていて、不便のまま作業していましたが、私の大半の作業(~1.25mm2の半田付け接続)をこれに置き換え、楽になりました。必要なときのみスイッチを押してこて先を加熱し、スイッチを離してすぐ加熱停止するのも安心できます。乾電池(1.5V)では電池代がもったいないので充電池(1.2V)を使用していますが満足しています(比較データーを取る気もしない)
不満点は、押しボタン操作でスライドスイッチがオフになり易いこと、電池蓋を閉じにくいことです。
- 用途:
- 車両等の配線接続
- 対象商品:
- 10935513
他の方の感想にもあったのですが、私の場合は4回の使用で半田ごてが熱くならなくなりました。
照明は明るく光るのですが、こてが熱くなりません。
連続使用時間制限などの表示はないのですが、1分以上加熱すると壊れる?
電源の取りづらい場所で使用するのに便利だと思ったのですが・・・
メーカーに申し伝えます。貴重なご意見有難うございました。
- 用途:
- コンセントのないところで使用。
- 対象商品:
- 10935513
3・4回使用したら使えなくなりました。この程度の商品だったのでしょうか?
このたびは、大変申し訳ありませんでした。別途対応させていただいたようでした。今後とも宜しくお願い致します。
- 用途:
- 車両機器の接続、基板の修正
- 対象商品:
- 10935513
非常に便利ではあるが、加熱する為のボタンスイッチの接触が悪く、かなり力強く押していないと加熱、LED点灯しない。(個体差があるのかもしれませんが・・・)使用後、人差し指がかなり痛い。
ご意見ありがとうございました。不良品の可能性がありますので、別途対応させていただきます。宜しくお願い致します。
- 用途:
- 無線タワー(地上高25m~30m)上の作業
- 対象商品:
- 10935513
ガス半田ゴテと違いコネクターの半田付がスイッチで使用、停止が簡単に出来る。
只、電池式の為に多少パワー不足と電池切れの時間が絶えず風(空気の流れ)が有るので定格より短いのが気になるところ。
- 用途:
- 回路基板の修正
- 対象商品:
- 10935513
断続使用で正味30分程度の使用で加熱・ライト点灯共にできなくなりました。電池切れと思い、電池交換しましたが全く動く気配なし。手軽に使えて便利だと思いましたが、こんなにすぐ壊れるとは思いませんでした。
このたびは大変申し訳ありませんでした。不良品のようですので、交換対応させていただきます。戻ってきた商品はメーカーにて調査させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします
- 用途:
- 車両機器接続(後付)
- 対象商品:
- 10935513
エレクトロタップ等では、たまに接触不良?(時々調子悪い)等起こるため、
配線は直接半田付けをしているのですが、コード式では狭い中での作業になるためコードが邪魔になり、ガスゴテでは燃焼の熱で近くにあるコネクターが溶けたりしてしまうことがある。
今までも電池式を使用いたことがあるが、電池3本使用のタイプで5千円前後するにもかかわらず、熱量が足りず、いも半田にしかならないが、この商品は配線の接続には十分な発熱量があり、満足のいく商品でした。
難点を言うと、ライトが付いているのですが基盤などの面に半田付けするのは問題ないと思うのですが、配接続の様な点で作業するときにライトが作業する少し上方を照らすため、作業点が暗いので改良して欲しい。
電池の消費も激しいが、これは、充電式電池に交換しても問題ないので、今は気にならない。
- 用途:
- 電子機器の断線等の修理
- 対象商品:
- 10935513
エネループを入れてみました。本当に数秒でハンダが溶ける温度になるので、パッと取り出してパッとつける、が野外でもできます。軽くてコテ先が細いため細かい部分にも使えますが、意外と100V用のACコードでも冷めてダメ、ということはありませんでした。これでもうちょっと本体が小さければいいのですが...あと電池のフタは開けにくいのでもうちょっと工夫が要るかな。