ドリルプレスバイスのレビュー

平均満足度 2.75 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドリルプレスバイス SSPOWER
SSPOWER
11,980 / 税込 13,178
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。 【用途】締付固定に
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-19
用途:
穴あけ加工
対象商品:
10959067

値段の割にしっかりとしていると思います。
細かい作業に向いていると思います。
欲を言えばビス止めの穴の中間柱がない方がいいと思います!

2人が参考にしています
2016-01-30
用途:
金属と木の穴開け半々ぐらいで使用
対象商品:
10959033

販売元が株式会社パオックで製造元不明のMADE IN CHINA
品番GS106A-75/記載がありませんが、取り付け寸法F(穴の芯から芯までの幅)は112mmです。
以下欠点の記載
・表も裏も平面研磨部が粗い、平面になっていない。
・裏面が平らに研磨されていないのでがたつく。、ハンドグラインダーで少しずつ研磨して平らにしました。
・ハンドル取り付け穴が大きくガバガバ。太い輪ゴムで固定して使用。
価格を考慮するとお得な商品だと思いますが、手直しも必要です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-02-04
用途:
ボール盤で使用
対象商品:
10959067

購入して約1年。今日も使用していて締め付けたら、固定部口金がボロッと折れました。
たまに力を入れて締めたりしていたので、仕方がないかもしれませんが、思ったより耐久性に欠けると思いました。
底面が平らでないらしく、がたつきがあります。
安価なのでそんなに精度を必要としない作業に消耗品感覚で使うにはいいと思います。

1人が参考にしています
2014-12-18
用途:
卓上ボール盤のバイスとして
対象商品:
10959067

卓上ボール盤様に購入しました。パイプなどの固定やダイスを使って雄ネジを切る時に丸棒も固定できるので助かっています。固定ネジ用のスリットが狭くて使えないという声もありますが、私の購入した物は大丈夫でした。商品写真が上下逆さまなのが気になりますね(笑)

1人が参考にしています
2013-01-23
用途:
ボール盤にて使用
対象商品:
10959067

固定感や操作感は良好だと思います。固定用の長穴を拡大しないといけないですね。(^ ^;

2人が参考にしています
2011-12-20
用途:
ボール盤での各種加工に際して,ワークの固定に使用するために購入しました.
対象商品:
10959042

新潟精機のネームバリューを信じて購入しましたが,箱には株式会社パオックをあるだけで,何処にも新潟精機の表示がありません.型番や各部位の寸法は,確かに表示の通りですから,使用に際しての支障は無いだろうと思います.しかし通信販売は製品を手にとって確認する事が出来ず,写真等の情報だけで購入を決めなければなりません.

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
株式会社パオックと新潟精機はグループ会社ですので、ブランド名を新潟精機と表記しておりました。ご指摘の通りこの商品のブランドはパオックになりますので、変更いたします。

2011-05-12
用途:
卓上フライス加工用バイス
対象商品:
10959042

使用してません。表示寸法と現品の寸法が全然違う。開封してビックリ!。長穴幅15? 表は15幅。裏から図ると11mmしかありません。ついでに購入したナットも使用できなくなってしまいました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
この商品の長穴の幅ですが、裏側は表側より狭くなっております。
寸法の記載を訂正致しました。

2011-01-08
用途:
ボース盤に固定し、穴あけなど
対象商品:
10959067

まず、取り付け部分のバリが酷く
10mmボルト取り付け用とありましたが、ボルトが通らなかった。
ヤスリでバリというか鋳物を部分を綺麗にする必要があった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。