ボールポイントT型レンチのレビュー
- 用途:
- キャブの負圧調整ネジ用
- 対象商品:
- 11064952
キャブを下ろして組み直した時に六角穴付きネジにしています。M4のねじが対辺3mmの六角穴にしたので、通常の長い+ドライバーは使用できません。
その時に見つけたのがロングT型レンチです。
フレームの上まで軸が通るので、調整がしやすく、また、途中まで太い軸なので、捩れの心配がないことから非常に使いやすい工具でした。
ねじの位置を探して入れることになるので、ボールポイントということも作業性を上げています。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 11064961
機械のメンテナンス時に使用します。今までも他のサイズは持っていましたが、新たに別サイズを購入、T型部分の重さを利用して早回しが出来る事。締付の際には、T型部分を持って十分なトルクが掛けれる為、作業性の向上に繋がります。
- 用途:
- 会社で使用
- 対象商品:
- 11064977
今までは会社で支給されている物がEIGHT社の物でしたが価格がこの商品の3倍程するのでこちらと耐久性が変わらなければこれからはWISE社の物に変更しようかと思います。
使用感に関してEIGHTのものよりハンドルが少し短いですが問題はありません。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 11064961
機械のメンテナンスに使います。非常にねじが回りにくいときは
折れることがありますが、それでもリピートします。コストパフォーマンスは非常に高いと思います。
- 用途:
- 真空装置のメンテ
- 対象商品:
- 11064977
ドライバータイプの最後の締め付けように保険として購入。かなり強く閉めることが出来ます。長さも十分であり、グリップがない分、収納性も良い。
- 用途:
- ダクトのフランジ取り付けボルト締結
- 対象商品:
- 11064943
狭い場所のフローティングナットにキャップボルトを締結するときに使用。フローティングナットに締め込む場合は、割と力がいるので、このT型は便利。重宝しています。
- 用途:
- DIY作業
- 対象商品:
- 11064952
一般用途のボルト類(六角穴付き止ねじのこと)には問題ないです。力を入れてもビクともしません。高強度のものには試していませんが、軸が長いので捩じれることはあるかもしれませんね。
- 用途:
- 機械の保守組立
- 対象商品:
- 11064986
手持ちの工具が破損したため購入しました
機能的には問題ありませんし必要な強度もあります。
ただ持ち手の仕上がり以前持っていたものと比べると
ざらざらしていて肌の弱い人は肌が荒れるかもしれません。
手袋をすればこれでもよいのでしょう。
- 用途:
- 自宅使用
- 対象商品:
- 11064943
2.5mm/3mmを購入しました。
他社に比べてハンドル幅が短く全長・六角軸が少し長いのが選択のミソでした。
パワフルに使うのでしたら、ミトロイやTONEのボールポイント無しのほうが良いと思います。
まだ未使用ですが、入り組んだ場所での軽快な作業感覚を期待しての選択です。
ただ、2.5mmは六角軸部分がわずかに反っているようですので、★一つ減らしました。
全体的に、ハンドル両端の仕上げや溶接部分も綺麗な作りで満足しています。