- 用途:
- 防水コンセント修理
- 対象商品:
-
11085584
普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います
- 用途:
- 大工工事に使用
- 対象商品:
-
11085584
今までに何度か購入しました。太い線にも使用出来ますので重宝しています。
- 用途:
- 屋内外での延長コード
- 対象商品:
-
11085584
電動工具の使用で延長コウドを使用する時ゴムプラグを使用していると間違って落としても割れないから安心です
- 用途:
- 農機具の春に備えての点検、修理に。
- 対象商品:
-
11085584
今まではプラスチックのプラグを使用しておりましたが、抜くときに落下させたりして
すぐ欠けてしまい、探しましたらあったので交換しました、
価格が安くて助かります。
- 用途:
- コード修理
- 対象商品:
-
11085584
メーカー物と遜色なく使えるこれで十分また機会があればリーピトしたい
- 用途:
- 海外製掃除機の電源プラグ交換
- 対象商品:
-
11085584
想像以上にしっかりとした物でした。当方の用途には不要でしたので取り外しましたが、おそらくドリルチャック等を取付けるリング付き。電源コードのクランプ部のボルトが長すぎるけど、この値段ならば文句ナシ!
- 用途:
- 機械
- 対象商品:
-
11085584
普通に使えました。よかったと思います。・・・・・・・・・・・・
- 用途:
- 電気配線の差し込み、投光器の差し込み他
- 対象商品:
-
11085584
安価であり、施行が簡単で、大変重宝しています。電気製品の多い我が家では、大助かりです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 電動工具のプラグ交換
- 対象商品:
-
19097103
オーム製でなかなか良いつくりだが、コネクターに刺さる部分の金属部分の固定が甘く、
グラグラする。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
19097103
非常に使いやすい。また品切れになれば購入したいと思います。
- 用途:
- 延長コードに使用
- 対象商品:
-
11085584
屋外で使用しています。安さがなによりです。品質も問題無いです。
- 用途:
- 作業時
- 対象商品:
-
11085584
くみつけも意外と簡単にできました
- 用途:
- コンプレッサーの電源プラグ
- 対象商品:
-
11085584
ホームセンターより安いので購入した。使用感と商品は問題ない。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
-
11085584
何の問題もなく使用できました
- 用途:
- 屋外のコンセントの防水タイプに取り付け
- 対象商品:
-
11085584
防雨タイプに使用していますが なかなか良いですよ。
- 用途:
- 機械修理
- 対象商品:
-
11085584
自社機材修理に使用している。ホームセンターより安いので購入した。使用感は問題ない。
- 用途:
- 仕事用
- 対象商品:
-
11085584
他のものと何ら変わりません。
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
-
11085584
商品説明に導線直巻きか圧着端子用か不明でしたので、確認後購入しました。
他社で購入すると倍位の価格になってしまいますので、こちらの商品には大変満足しております。
- 用途:
- 電動工具修理のため
- 対象商品:
-
11085584
使いやすい