ポータブルトランスのレビュー

平均満足度 4.27 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)
17,980 / 税込 19,778
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!! 【用途】工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Auto Room No.9 様2018-09-14
用途:
100vの溶接に使用
対象商品:
11094063

以前と違い確実に溶けます。溶接ビードも綺麗に出来ます。満足してます。

3人が参考にしています
有限会社東高電機 様2018-10-30
用途:
機械室で100V電源不足の為
対象商品:
11094081

長時間の使用なので熱がこもるが、うなり音もなく非常に便利です。

有限会社アジア冷熱 様2018-01-13
用途:
屋上に100ボルトの取り出しがないため200ボルト機器から供給しました。
対象商品:
11094081

問題なく30アンペア以上使用できました。アース線が短いので延長しました。

2人が参考にしています
平川ファーム 様2018-12-28
用途:
溶接作業
対象商品:
11094063

100v溶接機では、そのままコンセントに差しても電圧が落ちるためか上手く溶接できません。まだ使っていませんが、これからは大丈夫と期待しています。

2人が参考にしています
壱ツ石農園 様2018-10-19
用途:
工具100v使用時

PT20T 3 年に成りますけど待機電力が2000円近く掛かるのですがPT30Tも同じく待機電力掛かりますか

9人が参考にしています
2018-08-06
用途:
山小屋の電源に使う。
対象商品:
11094081

まだ充分使ってないのでこれから使いこなしたいと思います。

2015-10-05
用途:
100Vからの昇圧
対象商品:
11094072

トランスの唸りも無く静かで大変良いですね

2人が参考にしています
2016-11-29
用途:
延長コードが必要な機械に使用
対象商品:
11094063

延長ケーブルが必須の場所で電圧が低下してしまう対策として購入しました。15%アップ、25%アップが選べるのが○です。

2人が参考にしています
2016-01-26
用途:
海外仕様の電球に{定格電圧120~130V}
対象商品:
11094063

舞台照明にハロゲン電球のを買ったのですが{海外仕様の電球で定格が120~130V}、何か暗い、また色も白熱球のようなオレンジがかった色。
それで、このトランスを間に入れて、ほぼ定格の電圧にすると本来の明るさと色目が得られました。
他に、100V仕様の溶接機にかますと劇的に使いやすくなるようです。
無負荷の時は100Vでも負荷時には電圧が下がる場合が多いのでメータで確認出来るのも良いですね。

6人が参考にしています
2016-01-26
用途:
海外仕様の電球に{定格電圧120~130V}
対象商品:
11094063

舞台照明にハロゲン電球のを買ったのですが{海外仕様の電球で定格が120~130V}、何か暗い、また色も白熱球のようなオレンジがかった色。
それで、このトランスを間に入れて、ほぼ定格の電圧にすると本来の明るさと色目が得られました。
他に、100V仕様の溶接機にかますと劇的に使いやすくなるようです。
無負荷の時は100Vでも負荷時には電圧が下がる場合が多いのでメータで確認出来るのも良いですね。

2016-03-08
用途:
3相220vを単相100vで電動工具を使用する。
対象商品:
11094072

大変便利な機器です。

1人が参考にしています