ノブスター 黒のレビュー
- 用途:
- 自作スタンドの稼働接合部ボルトにかぶせて使います
- 対象商品:
- 11095576
ぴったりです。安いです。たまたま今日ホームセンターで同様の物を見つけましたが、1個70円です。送料を考えても超お得!! 品質に問題はないです!!
出来るなら、ボルトの埋め込み長さをさらに短く、全体を薄くできたらさらにカッコ良くなると思いますが、コストを考えたら十分です!!
- 用途:
- 分解して撤収する機材の各所に
- 対象商品:
- 11095585
例えば30mmのノブボルトが欲しい時は長さ35mmのボルトが必要です。うっかりすると間違えますよね?
便利な商品なので、M4やM5もラインナップに加えて欲しいといつも思います。
- 用途:
- 会議室に備え付けのホワイトボードの破損したグリップの修繕
- 対象商品:
- 11095594
ボルトの頭が思ったより小さかったので,隙間にワッシャを詰めて固定しました。取り付け後は良好に使用できており,予定通りの使い心地です。
- 用途:
- バイクのシートに
- 対象商品:
- 11095594
バイク(125cc)のシートが六角ボルト2本で固定されているので、メンテナンスのたびにレンチを使用して
いたのですが、この商品を装着したおかげで作業時間が短縮されて重宝しています。
バイクに限らず、いろいろな所に使いたくなりますね。
- 用途:
- 機器をマウント等に取り付ける固定ポルトとして
- 対象商品:
- 11095576
(1) 一度キャップを取り付けると、3本の爪で固定されるようになっているので簡単に外すことができません。他社製品には、捻るとキャップが外れるようになっていて簡単にボルトを交換することができます。試行錯誤の末、上部の爪の隙間に千枚通しなどでこじ開けるようにすると外すことができました。キャップ外しを付属させるか、簡単な取扱説明書があってもよいと思います。
(2) ボルトの頭サイズによるアタッチメントがあれば、5mmと6mmが兼用できるのに、と思いました。
(3) ノブスター自身のサイズ(大中小)があれば便利です。例 6mm用の中など。
- 用途:
- 機器のつまみ
- 対象商品:
- 11095576
蓋の黒は本体と同じ、つや消しが良いと思います。
なぜなら、一体感が出るためです。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 機械部品作成
- 対象商品:
- 11095585
価格も手頃でありがたいのですが、商品が1個から販売を行えるように個包装して頂いていますが、数百単位で購入するので袋を一つ一つ開けていく事が面倒となります。百単位で購入する際はケース販売で個包装せずに送ってくれるとありがたいです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 六角ボルトW1/4につけて,簡易的なカメラネジとして使うため
- 対象商品:
- 11095576
本来M6対応の商品ですが,W1/4にも使えます.使用感とネーミングセンスは抜群です.