ノブスター 黒のレビュー

平均満足度 4.71 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノブスター 黒 大阪魂
大阪魂
   
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。
86件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-07-19
用途:
長尺脚立の開き止め
対象商品:
11095585

十二尺の脚立の開き止めのネジノブ再生に購入。
全く同形状でした。
ハセガワに部品注文しなくて済んだし、脚立の延命も出来て大満足。

有限会社スポーツワールド 様2014-02-26
用途:
ボートの電装品として。
対象商品:
11095585

プラス用(白)とマイナス用(黒)をセットで使用するが、ばねワッシャーを同時に使用することで、振動があっても緩まなく、いざはずすときも簡単に外せるので、非常に便利!サイズも様々あって、ニーズに合った使い方ができるので、おススメ!また、他取扱業者のものより10分の1ほどの価格なので、大量に使用する場合コストダウンになり満足。

2014-01-23
用途:
ボルトの握り
対象商品:
11095594

よく見かけるのは中央のキャップ部分がオレンジのものだが、黒色があり、お陰で見栄えがスッキリした。
見栄えだけでなく安価なところが大変助かる。

誠和産業株式会社 様2014-03-11
用途:
伸縮ポールの固定用
対象商品:
11095594

今回M10のタイプを購入しましたが、ノブ部分が小さめなので、あまり固く締められ
ません。ノブの大きめのタイプが欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

スーパーヘアー 切りっT 様2020-02-14
用途:
手動でのネジ回し
対象商品:
11095576

工具なしで回したい事例のために購入。
一回りグリップが大きいかったらトルクがかかってよかったかな。

2013-11-24
用途:
ジグ製作、その他工場整備など(木工業)
対象商品:
11095576

安いので往来のものと違うのかと思いましたが全く遜色無く、見た目も几帳面にできています。
こんなに安くて良いのですか。今後はこれを購入します。

2013-10-29
用途:
自作治具用ノブ
対象商品:
11095585

ホムセンで購入すれば300円以上します。価格が安いので惜しみなく使えます。

有限会社 タジマ 様2013-04-03
用途:
機械設備の固定ネジ

価格が安かったのでやや不安もありましたが、それなりにしっかりしていると思います☆
新品のボルト/ナットを使用すれば問題はありませんが、使用したボルト等では若干ガタつくことがあります。
ともかく低単価な上、ボルト・ナットの両方に対応しているので、かなり便利に使える商品だと思います。
要望があるとすれば、M5対応の物もあったらいいです。

有限会社商美専科フクナリ 様2013-08-16
用途:
取り外しを容易にする為に既存のボルトと交換。
対象商品:
11095576

値段以上の満足度です。

2012-06-11
用途:
頻繁に開け閉めする部分に
対象商品:
11095576

価格が安くアイデア次第で使い方いろいろな感じです。長いボルトを使って奥行のある部分に使える(ノブ部分が邪魔にならない)タイプがあれば更に用途があると思います。

2012-05-02
用途:
オリジナル映像機器の制作に使いましたv(。・ω・。)♪
対象商品:
11095576

これは便利!使いたいサイズのボルトをスポンと入れて、キャップをするだけ!今回はM6サイズのノブスターを購入しましたが、他のサイズM8やM10も使ってみたい!サイズが短かったら、長いサイズのボルトを買ってくればオッケーと言う便利さがGOODです!モノトーン好きなので、オールブラックにしましたが、キャップの色を換えれば、全体的なカラーコーディネーションもばっちり鴨(^▽^;)

2人が参考にしています
2013-02-22
用途:
スチール家具
対象商品:
11095585

なかなかしっかりした作りでいいです。

2012-12-17
用途:
木工工作台
対象商品:
11095585

ルーターフエンスを留めるためのノブとして使用する。

中村エンジニアリング 様2012-09-04
用途:
治具等の固定用
対象商品:
11095576

現在の所、問題は無し

スズキ研工 様2012-03-13
用途:
薪ストーブのレバー用に使います。
対象商品:
11095576

価格が安く耐熱性能を心配していましたが、これは安心して使えるお勧めの商品です。
既存のボルトが使えて、簡単に差し替えができる点が助かります。
他にも使えそうな部材があるのでカタログをじっくり読みたいと思います。

2012-09-14
用途:
デリーラーの上の金具固定
対象商品:
11095594

思ったよりもしっかりした作りで満足

2012-05-24
用途:
点検口のノブ
対象商品:
11095594

屋外での使用は難点があると思いますが、ボルトの長さで調整出来るなど便利に使え、コストパフォーマンス最高です。

2012-11-15
用途:
治具制作
対象商品:
11095576

激安です。近所のホームセンターの1/4くらいの価格です。品質的にも全く問題ありません。ホームセンターで売っている真ん中の部分がオレンジや紫のものは何かおもちゃ見たいでしたがこれは黒くていい感じです。

1人が参考にしています
Moto&Auto Garage ALL-1 様2011-05-28
用途:
ジェットスキーなど、頻繁にバッテリーを外すので ターミナル用に加工して使用
対象商品:
11095576

作りも、しっかりして満足です。
改善点で言えば、ボルトの挿入部の蓋が もう少しカッチリはまれば言うことなし

近藤マリンサービス 様2011-04-21
用途:
水上自転車のフロート(浮力体)と各部の固定用に
対象商品:
11095594

ナットでもボルトでも使えますし、用途に合わせてユニクロやステンレスに変更が出来るので便利に使っています。その後、ノブスター・オレンジも買いました