インバータ FREQROL-D700シリーズのレビュー

平均満足度 4.77 (77件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機
三菱電機
14,980 / 税込 16,478
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
77件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アイティテクノ 様2025-11-20
用途:
ブロアの回転制御に使用。

小型で使用しやすく、いつもブロアやポンプなどの制御に選んでおります。

2025-03-29
用途:
溶接作業

溶接をする際のターンテーブルの停止時間と回転速度をオムロンのソリッドステートタイマーと組み合わせて調整するための購入です。
無事調整できました。
以前のインバータはモーターが小さいものに対して大きめのを使用していたので
嵩張ってましたがこの商品は小さくなりすっきりしました。

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
3相の精米機を単相200Vで使用できる様にする。

3相の精米機を 単相200Vで使用できる様に インバーターを使用して改造した。最適に使用できるようにパラメーターを変更して 問題なく使用できるようになった。

9人が参考にしています
2024-10-03
用途:
壊れた海外製のインバータの交換

納期が早くて助かりました。有難うございます。
三菱のマニュアルはとても解りやすくて好感が持てます。
ハードも細かいところまで気の利いた親切設計です。

2人が参考にしています
2024-06-13
用途:
現使用機械が壊れたため取替
対象商品:
11100302

現在使用中のインバータが故障し、メーカーが納期がかかるため急遽購入しました。現場への納入も可能でしたし、納期が早くて助かりました。度々購入するものではありませんがまたお世話になるかもしません。扱いがあって良かったです。

2024-01-18
用途:
空調機ファン用のインバータとして
対象商品:
37643471

壊滅的な納期状況下において即納品の販売は本当に助かりました。今後も期待しています。

1人が参考にしています
2024-04-04
用途:
あんこ練り機械
対象商品:
11100214

容易に交換することができ稼働し始めました。
ただ、付属の簡易説明書では、設定の仕方が詳しくわからず、チョット困難しております。

1人が参考にしています
インタロック電機 様2023-10-04
用途:
機械の修理。
対象商品:
11100302

客先の機械に使用されているインバーターが突然の故障。翌日出荷で、早急な対応が出来て
助かりました。また、タイミングよくキャンペーンも利用できました。

2023-12-30
用途:
製作機械部品
対象商品:
11100214

プログラム設定時、ダイアル式なので数値の入力がしやすい。

2023-05-19
用途:
3相電動機の駆動
対象商品:
11100232

コンパクトでスペースファクターに優れており使い勝手が良い。STF/ONの状態で主電源をON/OFFすることを避ける様にとの事であるが、これが出来ればなお良い。⇒ディレイスイッチで対応。

4人が参考にしています
2023-12-27
用途:
コンベアーの速度調整
対象商品:
11100284

大変使いかつてが良い。故障も無く使用出来て、満足してます。

株式会社有坂電機 様2022-12-29
用途:
家庭用電気で消雪ポンプを廻す。
対象商品:
11100241

0.75KW程度の商品を捜していましたが、なかなか見つかりませんでした。メーカーでは1~2か月の納期と聞いていましたが、モノタロウではすぐに配送して頂き雪の時期に間に合いまい、大変助かりました。

1人が参考にしています
宝島産業 様2022-07-12
用途:
三相粉碎機
対象商品:
11100241

速やかに配送して頂き、誠にありがとうございます。商品包装にも丁寧で掴包してくれて、大変嬉しいです。

2022-04-06
用途:
コンベアーの可変速
対象商品:
11100205

半導体不足で入手困難な時期に確保出来て感謝してます。

2021-11-15
用途:
卓上旋盤の200Vモーター可変速電源用として
対象商品:
11100232

3相交流200V電源がないので購入しました。100V単相電源から3相交流200V電源が作れるインバーターはとても便利な機器ですが、出始めのころはかなり高価でした。でも最近とても安価になり購入を決断いたしました。
当初パラメーターの設定に苦労しましたが、わかってしまえば案外簡単で、あれこれ試しています。

8人が参考にしています
2021-12-28
用途:
3層200Vのコンプレッサー駆動用
対象商品:
11100397

趣味の車いじりが目的。業務用コンプレッサー駆動用に、単相200Vを三相200Vに変換のため使用しました。
圧力スイッチに連動させると30Hzに固定されてしまうため60Hzへの設定に少々悩みましたが、PU連動に設定する事で解決しました。
安心して使用できますし、価格も安いと思います。
ただ、今回は欠品ギリギリで購入できましたが、今後の半導体不足による影響を危惧しています。

7人が参考にしています
株式会社ウーケ 様2021-12-21
用途:
機械の故障対応
対象商品:
11100257

機械の故障対応として購入しました。注文から納入まで迅速であり非常に助かりました。

蕎麦処熊 様2021-11-01
用途:
グラインダー
対象商品:
11100232

回転すうが変えられるのがいい。包丁、刈払機、ノミなど用途にあわせられラル。

1人が参考にしています
有限会社ナカハラベーカリーサービス 様2021-05-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
11100266

日本製で一番安心して使用できますなので購入しました、特に三菱は過去の経験から一番信頼できる物です。
セッティング方法はインターネットでビデオで見れます。

本田4輪開発センター 様2021-05-03
用途:
機械改良
対象商品:
11100241

普通に使えます 定期的に購入 リイーズナブルです
また買います