インバータ FREQROL-D700シリーズのレビュー
- 用途:
- 旋盤作業、コンプレッサー、等
- 対象商品:
- 11100241
以前使用していた同機種を壊してしまったので、買い換えました。
同じく動くので満足しています。
ただし、出荷段階での設定は何に使うのかどう使うのか、打ち合わせが必要な商品かな!
自分は設定ができず、メーカーさんと電話で2時間格闘してやっと使えるようになりました。
現在、気持ちよく作動します。メーカーさんありがとうございます(^^♪
- 用途:
- ドイツ製のインバータが壊れたので交換
- 対象商品:
- 11100381
三菱のFA機器のマニュアルの出来は他社を大きく引きなして日本一です。
日本一なら間違いなく世界一です。
シンク-ソースの説明も詳しく乗っているのでソース接続を知らなくても対応可能です。
もちろん物も普通に良いです。
- 用途:
- 小型コンベア
- 対象商品:
- 11100266
良い点;
コストパフォーマンスが非常に良いと思います。 フリーラン停止と0.4kWから抵抗制動ができることが助かります。
使いにくい点;
ダイヤルノブで周波数可変するとき、変更ごとにエンターしなければならないのはNGですね。 不用意な操作を防ぐには有効な方法ですが、とにかく使いにくいと感じます。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ビニールハウス天窓開閉電源用
- 対象商品:
- 11100241
今春までは、三相が有ったのですが必要無く成り撤去しました、小電力で可能な天窓の開閉等機器の改造が必要無いので購入。
実は私此のインバーターを三年程前購入し、他の用途に使用してますが一度電源を落とすと再度設定せざるを得ません、取説も専門的で素人には難しく設定に時間が必要、そこで、バックアップ電源等で保持できる方法は無いでしょうか。
- 用途:
- 機械の試運転他
- 対象商品:
- 11100397
思っていたより運転時のノイズ発生が多く、ご近所に電波障害が起きてないか気になってます。
傍でラジオを掛けていると全く聞こえなくなります。
試運転回数または時間が伸びる場合は、ノイズ対策を考えなければと考えています。
- 用途:
- 乾燥室の換気で、圧力扇の風力調整
- 対象商品:
- 11100275
今まで、調整ができなくて、圧力扇が強すぎだったので、インバータを取り付けました。自分で取り付けました。設定が難しかったので、サポートセンターに問い合わせたら、丁寧に設定方法も教えていただき、注意点も教えていただきました。非常に親切でした。