インバータ FREQROL-D700シリーズのレビュー

平均満足度 4.77 (77件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機
三菱電機
14,980 / 税込 16,478
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
77件中 61~77件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
東伸産業株式会社 様2016-08-11
用途:
機械の駆動よう
対象商品:
11100241

メーカー商品の為、何の問題もありませんでした。

1人が参考にしています
2018-03-13
用途:
青さ選別作業

インバーターを接続しましたが全く動かず、メーカーに電話しました。モーターが100ボルト400ワットだったのでそれに合わせて400ワットにしました。100ボルトのモーターは使えないとの回答、それを取説に載せといて。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

ハイ精工 様2014-11-21
用途:
ボール盤の回転数制御に使用
対象商品:
11100275

以前のタイプより使い易い。
回転数制御のみで、安価なタイプがあると助かります。

2人が参考にしています
有限会社ピーシーイー研究所 様2017-08-14
用途:
モーターの回転速度を自動的に最高速まで増加させて、その間の負荷側の緒元の測定を行う予定
対象商品:
11100302

同梱されているマニアルは、基礎編のみで応用編が入っていない
冊子が小さく文字を始め図面等も小さく読みづらい
全体的に不親切

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2014-11-04
用途:
小型圧延機のモーターの運転
対象商品:
37643487

小型軽量でパラメーターの設定もし易くとても良いです
ファンの交換が簡単にできるのも良いです

2014-11-12
用途:
今回は縫製工場の裁断に使用
対象商品:
11100284

インバータは機能が多くてお客さんに説明するのに難しい。プリンター等についている
マニアルとは別に最低限これとこれをマスターすれはインバータが使用できます。説明書が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-07-04
用途:
切削機、主軸回転の速度調整に使用しています
対象商品:
11100293

今回、以前より使用していたインバーターが故障したのでこちらの商品を購入しました。使用感は以前のものと比較してとてもコンパクト、設定も楽、冷却ファンも標準で付属していましたので熱による破損の心配もなくなりました。何より注文から商品の到着までが驚きの速さでした。

寄人電気管理事務所 様2014-11-12
用途:
ライスセンター乾燥設備
対象商品:
11100284

今回はD700シリーズを購入しましたがE700シリーズとの違いはなんですか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。
商品問い合わせは、問い合わせ窓口まで、お願いします。

2014-07-21
用途:
送風ファンの制御
対象商品:
37643487

シンプルで操作しやすくコスパもいい。

芳本製箸所 様2014-03-09
用途:
乾燥機のファン制御
対象商品:
11100293

問題なく設置、動作しました。
ダイヤルで周波数を設定する際、setボタンを押して数値を決定するのをダイヤルを押すことで設定できれば簡単でいいなと思いました。以前使っていた物がそういったタイプだったので慣れもあるかもしれませんが、満足しています。

東京化機装置株式会社 様2014-04-17
用途:
既設の更新
対象商品:
11100372

扱いやすく何の問題もなし。

2人が参考にしています
北島牧場 様2013-05-28
用途:
牧場扇風機の制御
対象商品:
11100311

注文して翌日には品物が届くのにビックリです。
前のインバーターが壊れて翌日には扇風機が動き牛たちも涼しいです。

1人が参考にしています
2013-02-25
用途:
玉葱選別作業
対象商品:
11100284

作業スピードを思い通りに調整でき、価格も思ったより安く購入でき大変役立ってます。

1人が参考にしています
2013-01-18
用途:
食品製造機械のポンプ・コンベア等のモーター制御
対象商品:
11100302

既製品ですので正直どこで買っても・・・、なので安価でうれしいです。納期も早くて満足です。

1人が参考にしています
2013-08-26
用途:
製造装置のモーター回転数制御
対象商品:
11100284

他社メーカーを使用しておりましたが、故障したため代替として急遽購入しました。価格も他社メーカーより安く、性能も同等のため満足できる買い物が出来ました。

2010-12-18
用途:
ベンダー作業
対象商品:
11100311

とても良い

1人が参考にしています
2011-06-07
用途:
ベルトコンベヤの速度コントロールに使っています。
対象商品:
11100266

一般市場が品薄傾向で2か月待ちの中、MonotaROさんは即納ですか!!!恐れ入りました。

4人が参考にしています