ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)のレビュー

平均満足度4.22(18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業
富士電線工業
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
¥2,998~/税込¥3,298~

【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-04
用途: 発電機からの電源供給
サービス業

電源供給ケーブルが思ったより加工をしやすい商品でした。

2人が参考にしています
2024-11-01
用途: コードリール修理

VCT被覆なのにゴムっぽい質感と柔軟性が特徴。
線間充填と外装被覆が一体なので被覆処理(外皮剥き)には注意が必要です。
表面は通常のビニル被覆と比べてもツヤが無く、ゴムの質感が強く出ている外装ですが粘着性のような感じは少ないです。耐候性・耐油性・引きずった場合の傷耐性が気になるところです。刃物による切込み耐性は低いようなので、金属切粉が多い場所で使用するのは向かないかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品 : 44118386
2025-01-05
用途: 外構工事用の延長コードとして

両端にパナソニックのゴムプラグをつけて延長コードを作成しました。VCTでありながらとてもしなやかで扱いやすい。

2人が参考にしています
対象商品 : 44118149
2024-06-04
用途: 制御線補修
有限会社平井電設 様

想像していたより柔らかく驚きました。あとは耐久性に期待です。

対象商品 : 44118167
2023-11-27
用途: 店舗照明の配線
建設業・工事業

店舗照明の配線に使用しました。
隠蔽配線ではなく、意匠としてあらわして使うのに黒く、丸い断面のもの探して
こちらを選びました。
丈夫なのに、なりに合わせて、くねくねとクセなく柔らかく曲がってくれるので重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 11124355
2024-01-16
用途: 大容量延長コード用
農・林・水産業

この柔軟性と対衝撃性それに芯線の出し良さには満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 11124346
2020-04-29
用途: 舞台照明
glow 様(サービス業)

50mバージョンがあれば
良いかなと思いました

良い購入が出来ました

対象商品 : 11124364
2019-08-24
用途: 電源延長

ゴムキャブタイヤケーブル並みに柔軟性がある。商品説明には色:灰とあるが現物は写真の通り黒

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 11124346
2018-10-28
用途: きかいの配線工事、
株式会社レスポンド 様

扱い易く、配線工事を楽にする事ができました。
値段が安いのも、助かりました

1人が参考にしています
対象商品 : 11124321
2020-01-08
用途: 現場用コンセント用ケーブルとして
ミヤシタレーシング 様

20Mなので5Mずつ4等分したところ最後のケーブルは4.8Mだった。
JIS1級のメジャーで何度計測しても全長19.8Mしかない。
全長の誤差を明記して販売すべきだと思う。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑お掛けし、誠に申し訳ございません。仕入先と連携し、改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 11124391
2017-06-16
用途: 機械の入力
卸売・小売業

ラバロンは初めて使用しましたが柔らかく設置し易かったです。一般のVCT灰色と経年比較はこれからでさ。

1人が参考にしています
対象商品 : 11124355
2017-10-13
用途: 延長用
有限会社グーデン 様

価格的に安いので使用しました。常設用ではないのでこれで充分です。

1人が参考にしています
対象商品 : 11124355
2018-07-04
用途: 漁船配線

商品自体何も問題ありませんが、20m以上の設定がほしいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 11124346
2017-07-29
用途: 配線材料
有限会社太田エンジニア 様(建設業・工事業)

電材からの入荷時期が合わなかったので
大変助かりました

対象商品 : 11124337
2014-09-04
用途: 移動用機器の電源ケーブル
モトテック 様

切り売り数量 自由寸法設定出来れば良い

3人が参考にしています
対象商品 : 11124355
2016-09-29
用途: 電気配線時
株式会社廣瀬技術研究所 様

20m一巻きで購入しました。
物自体はとてもいい物ですが、
梱包がよくありません。
普通に円形に巻いてあるものを、
「8の字」にねじって箱に入れてありました。
(もちろんねじらなくても入ります)
ねじってあるせいで、変な「癖」がついており、
作業がやりにくく、癖のある電線はお客さんにも不審がられます。
ねじらずに箱へ入れていただきたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 11124337
2015-02-12
用途: 土木建設機械の電源用に

以前よりこの規格のキャブタイヤは利用していましたので
利便性と耐久性は確認済みです。
土木現場での建設機械を使用した作業では、
3.5スケアは最低限必要な太さだと考えています。
ラバロンは最適のケーブルですね。

1人が参考にしています
対象商品 : 11124337
2013-09-16
用途: 溶接作業の1次線の延長用
WORK'S 様

同じものでもとにかく安い。これは一番大事。