VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 4.52 (199件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
富士電線工業
1,298 / 税込 1,428
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。 【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
199件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-09-28
用途:
リモコン通信線用
対象商品:
09460385

近くのお店に行っても在庫がない。他のお店はあったとしても少し高いです。
できればもうちょっと安くなってくれると助かるんですが。

株式会社 大森電器工業 様2016-09-30
用途:
試作品の電源接続時
対象商品:
09928825

コンセントプラグ等と別に引き回し接続出来、重宝している。

2016-07-23
用途:
給湯器のリモコン用信号線
対象商品:
09928922

メートル当たりの単価、絶縁シース、の条件でえらびました。
電力線ではないため、細く軽いで探してました。取り回しのしやすい本製品は最適です。

2017-04-30
用途:
操作コントロール配線用
対象商品:
32588202

コントロール機器の位置変更に伴い、配線材を交換しました。

2016-02-17
用途:
三相木工機械の延長線
対象商品:
09460884

この太さのがあれば大体賄えるので思い切って100mでと買ったのですが、好きな長さに切れるし便利で安いので満足です。
15年位前に買ったのものも現役なので安心してこれ使ってます。

2016-05-08
用途:
リモコン配線に使用しています。
対象商品:
11122334

特別問題なく使えます。 使いだすと線がほつれるので何か改良できないでしょうか。

1人が参考にしています
2016-03-24
用途:
屋内配線
対象商品:
11122666

屋内配線で使用する分だけ切って使えるので重宝しています。

新生宣教団 様2015-12-15
用途:
機械のリレーとスイッチ間の接続
対象商品:
32587256

10mx3でそのまま10m3巻来ました。30mのものにしてほしかったです。途中でつなぐのが大変です。
少々高くてもホームセンターで切り売り買います。

1人が参考にしています
2020-08-03
用途:
電源ボックス
対象商品:
09928755

思っていたより径が細いのでたすかりました、しなりの適当によいです

2017-01-24
用途:
作業電気器具用
対象商品:
09928922

今後の補修用として準備購入してまだ、使用していません。
低電圧用には十分対応出来ると思います。

2016-02-09
用途:
電子機器への低圧DC電源供給に使用しました。
対象商品:
09928746

柔らかく扱いやすかったので、今回リピートしました。10m巻きなので同じ物を数本必要な場合にも丁度よい量で満足です。

2016-01-15
用途:
屋外の人感LEDライトの改造用
対象商品:
09928922

単三4本で稼働す人感LEDライトを門両隣に設置して4か月使ってましたが、3週間ごとにバッテリーを交換するのが面倒くさくてソーラー充電システム(12Vバッテリー)を既に組んであったのでそこから配線するために購入しました。
日当たりの関係でソーラーシステムとLEDライトの距離が10mくらいあり、屋外での使用となりましたが、別のシステムでも同種類のケーブルを屋外で使って耐久性に問題がないので安心して使ってます。
屋外でコスパのいいケーブルをお探しならオススメです!

1人が参考にしています
2016-11-25
用途:
業務用掃除機の交換用電源コード
対象商品:
11122666

業務用掃除機の電源用ケーブル、交換修理用に購入しました。適度の柔らかさがあり、使用するに品質も申し分がありませんでした。

ジェイベック株式会社 様2015-11-02
用途:
試作用のケーブルとして
対象商品:
32588001

納品時、1本は、0.75mm2、もう一本は0.5mm2と注文と違う製品が届きましたが、対応よく交換してもらえました。製品は特に問題はなく、ノーブランドですが十分用途に耐えます。PSEもあります。

2019-12-10
用途:
制御盤の計装工事
対象商品:
11122352

以前から代理店にて発注して使用済みなのでとる前から問題はない

2015-09-04
用途:
車庫周り等の配線に
対象商品:
11122483

柔らかくて取り回しが良いので、LEDライトの配線等の取り回しが楽でした。

2015-02-19
用途:
電装品配線に使用。
対象商品:
11122666

小消費電力の電装に使用(10W以下程度)。
丸いので顧客に見せる所に使用。
このタイプはデザイン性が良いので、コンセントに配線するのに良い。

富士という信頼できるブランドというのも良い。
大体最安のホームセンターでは短い長さで買うと10mで900円台なので
100mで買うほうが良い。
若干、コードの表面の加工が固いので、そこは好みが分かれるかもしれない。
このキャブダイヤ系のものはメーカーによってソフトなものもあるので。

私の工場では、この品質で不満は無し。
そのままゴロンと横にして置いておいて必要な長さを
中からスルスルと抜いてカットしながら使っている。

使いやすいし価格面も一応満足(もっと下がれば尚良いが)している。

1人が参考にしています
2016-07-04
用途:
給湯器取付工事のリモコン線に使用
対象商品:
11122203

100mなので大変お得で、値段も安価で助かります。

テクノボイス(玉井) 様2015-02-20
用途:
アンテナ用ローテーター
対象商品:
11122377

今回16m使用のため10m巻きを2個購入ですが 20m/30mのの商品も有れば助かります

1人が参考にしています
2017-12-01
用途:
音声信号延長用
対象商品:
11122203

特にありません。特徴のある製品でないので改善点はありません