VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 4.52 (199件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
富士電線工業
1,298 / 税込 1,428
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。 【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
199件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
黒河農園 様2014-04-08
用途:
農業機械の遠隔操作制御
対象商品:
11122754

現在は室内での使用ですが、柔軟性に優れていると思います。
近いうちに一部が屋外での使用になりますが、柔軟性を保って欲しいと思います。
以前は4芯+2芯+2芯の3本のケーブルで遠隔操作をしていましたが、これを使うと1本で済むので大変スマートになりました。

1人が参考にしています
2015-08-07
用途:
リモコン配線
対象商品:
11122483

価格も良い。

2013-11-04
用途:
空調機のリモコン線
対象商品:
09928931

いつもは電材店で購入していますが、今回試しに御社で購入してみました。
商品的に問題なく、満足しております。

常陸金属株式会社 様2017-01-27
用途:
電源ケーブルとして
対象商品:
09928843

赤白黒の配色との事で購入しましたが、実際届いた物は、黒白緑でした。今回はまさに単相100V+アースで使用したので問題なかったですが、万一三相回路での使用だった場合は困ります。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
出荷体制の改善に努めて参ります。

2016-09-29
用途:
リモコン線
対象商品:
11122483

特別どうこうありません、使用がこのケーブルだったので

有限会社西川電設 様2015-07-06
用途:
配線
対象商品:
11122571

問題なく使えた

2014-02-07
用途:
趣味の部品に使用する。
対象商品:
11122273

模型が好きで、模型の配線のために調度貴社のホームページで目にした。
長年、配線をまとめて出来ないものかと思っていましたので、非常に助かりました。

2017-04-18
用途:
配線
対象商品:
09928974

2巻購入し、そのうちの1巻に2カ所傷があり、1カ所は中の銅線が見えるほどに切れてました。昨日届いて先ほど開封し、ぱっと見ただけでわかる傷なので梱包前に気づいてほしかったです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

アズシステムコントロールサービス 様2017-02-08
用途:
電機工事
対象商品:
09460902

5営業日以内出荷とあるのに
1/29発注、発送通知が2月7日
これって5日?
納期が守れないならやめちまえ!
商品到着時点ではこの品物は不要となっていました
(大激怒)

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-01-09
用途:
機械の制御配線
対象商品:
11122404

普通です、切り売りあればありがたい

株式会社セグメント 様2014-01-30
用途:
給湯器リモコン線
対象商品:
11122483

箱に入ってないので線を切断時にばらけてしまう。(箱入りが管理しやすい)

2015-02-25
用途:
電子工作
対象商品:
32587335

ノーブランドですが、メーカー品と差はないと感じます。

2013-06-29
用途:
船舶のコントロール表示配線に使用しました
対象商品:
32587931

ノーブランド品ですが ブランド品と何ら差はなく 満足できる品質でした。

2014-10-10
用途:
ゲームのコントローラーの配線用
対象商品:
11122282

この商品への感想と言われても、見たままの使い勝手です。
希望の改善点としては、外側の被膜の色がグレーだと汚れが目立つので、
黒にして貰えると、より購入意欲が湧きます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

有限会社イケハウス 様2016-09-30
用途:
ブラシレスモーター2個分の配線を1本で
対象商品:
11122377

ブラシレスモーターは3極ですが、これは6極あるので、1本で2個つなげます。この太さがあれば、小型ドローンを飛ばすぐらいのブラシレスモーターでも、配線が焼けることはありません。

2016-03-25
用途:
ウインチリモコン配線
対象商品:
11122903

電気屋で注文までも無く又ホームセンターには有りませんでした
価格もホームセンターのタイプ違いよりお値打ちでした
柔軟性も申し分有りません

2016-01-11
用途:
リモコン配線
対象商品:
11122483

状況に合わせて切断して使用するのが目的で購入したので、問題ありません。
外気温が下がると、外皮が固くなり配線加工がちょっと時間がかかります。

2013-10-02
用途:
趣味の電子機器作り
対象商品:
11122361

引っ張り強度もある。やわらかさもちょうど良い。末端処理もやりやすい材質。

アイ・ビー 様2013-02-19
用途:
機械の配線用
対象商品:
09928922

特別いいでもなく、悪いでもなく、普通に使うのには十分です。

1人が参考にしています
西川塗装 様2013-05-24
用途:
航海灯・電動リールコード
対象商品:
09928956

6mm弱の太さのケーブルが欲しかったので丁度良かった!
他に比べると安い!

1人が参考にしています