カラーキーレスチャックのレビュー
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。
【用途】充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
2021-12-19
- 用途:
- バッテリードライバードリルへのカッター取付
- 対象商品:
- 11107284
開閉リングと爪の動作レシオが大きく確実に締められるコスパに優れたキーレスチャックだと思います。
取付けた刃物の先端振れが大きいようなのでチェックしたところ、この個体は、口元;0.4mm, 60mm先端;0.8mm でした。 使用中の5年ほど以前に購入した他社の同様製品の振れは、口元;0.2mm, 60mm先端;0.4mm でした。 振れが問題になるような用途ではありませんが少々気にはなります。
2021-08-23
- 用途:
- インパクトドライバーに利用
- 対象商品:
- 11107284
六角軸形状のインパクトドライバーに、丸軸のドリル刃が使いたくて購入。
早速使用しましたがドリル刃のグリップも良好で噛み込むこともなく問題なく使用できました。
ハード使用のプロでもなく年に数回のDIY的使用な自分には充分なパーツだと思います。
ただ、もう少しストロークが短ければと思いますが、どのメーカーのも同じ位なので、これ以上を望むのは難しそうですね。
株式会社総設 様2020-01-11
- 用途:
- 六角ジグ以外のホルソー装着
- 対象商品:
- 11107284
2013年に購入してから7年間も頑張ってくれましたが、とうとう軸が破断しました。この値段でこの仕事量は満足ですのでリピートします。
1人が参考にしています
2019-05-03
- 用途:
- 電動インパクトドライバーに装着して使用しました。
- 対象商品:
- 11107302
この商品があるとインパクトドライバーにドリルの刃の取り付けが簡単に出来ます。
しかもドリルチャック不要で手締めで取り付けが可能です。
こんな便利な物がこんな値段でいいの?という素晴らしい商品です。
2015-03-19
- 用途:
- ドリル型が工具に合わない時使用
- 対象商品:
- 11107302
インパクトドライバーにセットして(チャック自体はスムーズにセット出来ます)使って来るとぶれが、?太い芯にできれば、(インパクトセット部)いいですね。
本体自体も細身になれば。。。
使いやすく、利用してます。ありがとうございます。
2014-11-11
- 用途:
- 金属や木材への穴あけ
- 対象商品:
- 11107284
キーが必要なチャックは持っているのですが
使いたいときにキーが見つからないことが多く手締で装着できるこのツールを探していました。
全く問題なく使えます。あとは把持力と耐久性ですね。