4K8K対応5C用F型(接栓)コネクターのレビュー
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
2025-12-06
- 用途:
- アンテナケーブルの補修用
アンテナケーブルのコネクター部が破損したのでこの商品を購入し、補修した。ケーブルを買いなおすより安価に補修できた。機能は問題なし。
株式会社 速水電機商会 様2024-04-16
- 用途:
- 旧配線の修理など
- 対象商品:
- 11108921
5C接栓を使用しましたが、リングが簡単に締まりました。これからも使用していきたいと思います。これでOKです。
2022-10-16
- 用途:
- 同軸ケーブル工事の成端処理
- 対象商品:
- 37653917
アルミのケーブル抑えの部分が柔らかく作業しやすかった。ゆるみもなくしっかり止めることができた。
2人が参考にしています
2023-01-03
- 用途:
- 親戚の家で屋内でのTVアンテナ配線延長追加時に分配器と同時に使用
- 対象商品:
- 37653883
全く問題なく使用できました。地元のホームセンター等で購入すると結構高額です工事等では
多く使いますので、助かりました。
2021-06-02
- 用途:
- アンテナ線の加工・設置
- 対象商品:
- 11108921
市販のアンテナケーブルの長さでは足りなかったため自作用に購入しました。2,3個で結構な値段をするため こちらを購入しました。お得です。
1人が参考にしています
株式会社レントプロバイダー 様2020-08-25
- 用途:
- ある程度のCPあります。
- 対象商品:
- 11108921
接栓は、いろいろなものがありますが
あまり品質にも差がないので、このコストでこの個数は、まずまず良いかと思います。
1人が参考にしています
2020-05-17
- 用途:
- TVアンテナコネクト
- 対象商品:
- 37653917
ブースターから各ターミナルユニットまでの引込み接続。
電気的には以前購入していたメーカー物と同等です。
無駄なパッケージが無い分だけ価格メリットがあると思います。
1人が参考にしています
有限会社サクマメンテナンス 様2020-05-11
- 用途:
- TVアンテナに使用
- 対象商品:
- 37653917
既製品の5mケーブル購入するも実際配線したら30CMほど足りなかったこういうときに現場合わせで配線できるのでこういった商品は助かります。
2020-05-08
- 用途:
- アンテナ工事、テレビ・レコーダ等配線工事
- 対象商品:
- 11108921
1ケース(50個)を購入しました。https://www.monotaro.com/g/04127284/のようなケースに入っており、便利です。