スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 5.00 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星
三ツ星
16,980 / 税込 18,678
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。 【用途】主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社津々美造園 様2023-01-15
用途:
照明工事
対象商品:
11125037

早速の配達ありがとうございました、思った通りの商品でした、またよろしくお願いしします。

2020-05-12
用途:
オーデイオ用SPケーブルとして使用
対象商品:
11125064

オーデイオメーカーの高級ケーブルより明らかに音がよいです。m100円代と10000円代以上のケーブルとの比較、どうなってるんでしょうか?

1人が参考にしています
山本ケミカル株式会社 様2020-01-29
用途:
ウッドデッキの照明に
対象商品:
11125003

グレーだと景観的に気になるので、ブラックで配線しました。締まった感じがいいです。

2017-11-08
用途:
照明器具の電源用に使用。
対象商品:
11125003

以前から、他で購入し使用しておりますが、非常に品質使い勝手が良い良品と存じます。

2人が参考にしています
2017-07-18
用途:
溶接の一次側電源
対象商品:
11125073

軽くて柔らかくて使いやすいです。
使用頻度は少ないので耐久性に関しては乞うご期待です。

ボディーショップ T2 様2016-07-01
用途:
潜水作業時のマイクの配線
対象商品:
11125003

とても使いやすかったです。冷たい水の中でも硬くならない様なので再度注文しました。

1人が参考にしています
2013-06-02
用途:
沖釣り用の電動リールのケーブルに使いました
対象商品:
11125003

本来の使い方かどうか解かりませんが、沖釣り用の電動リールのケーブルに使いました。
電動リールと鉛蓄電池、或いはリチウム蓄電池間を結ぶケーブルです。通常の長さは1.5m~2.5mです。
市販品も当然ありますが、太かったり、堅かったりで満足できる物が少ないのが現状です。
このスターソフトビニルキャブタイヤ丸型コードのこの番手は適度に細く、しなやかで電流容量的にも最適でした。値段も手ごろであり重宝しています。経年変化については長く使った訳ではありませんので今のところコメントできる段階ではありません。