ペアコイルのレビュー

平均満足度 4.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペアコイル 因幡電工
因幡電工
28,980 / 税込 31,878
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-10-15
用途:
空調工事
対象商品:
39117784

安くいただきました。
いつものイナバ製品で使い勝手は、よかったです。

若水会歌謡道場 様2017-07-25
用途:
機材設置、メンテナンス作業に使用している。
対象商品:
11125423

配送のタイミングが良かった、作業に間に合い、使用に問題なく、加工もしやすかった。

2人が参考にしています
2017-07-12
用途:
エアコン交換。
対象商品:
11125423

他のペアコイルと比較すると、若干柔らかく、折れやすい気がしますが、価格、注文から手元に届くまでの速さで星5つです

1人が参考にしています
JACK 様2017-06-16
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
11125423

作業しやすい柔らかい配管です。配管を分けるときも綺麗に別れてくれます。

山美造園設備 様2014-07-30
用途:
エアコン
対象商品:
11125423

品質は良いのですが、他社とくらべやや高いように思います。もう少し安いと次回からも購入したいという、気持ちになります。

2人が参考にしています
2014-02-24
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
11125423

信頼出来るメーカなのでこちらにしました。被服材外面も強度が有るように感じます。

2011-08-05
用途:
エアコン工事
対象商品:
11125423

使い易い

佐々木 電機 様2012-07-11
用途:
家庭用エアコン取付工事に使用しております。
対象商品:
11125423

因幡電工のペアコイルはかなり以前から多く使用されており安心して使用できます、保温材料もしっかりしており耐候性もあり安心しております。
保温材表面に1mづつに長さ表示が印刷されていると現場での長さを測り寸法切りが出来るのでチューブにメジャーを充てずに切れますのでそうなれば助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品(20mタイプのみ)は残量表示が1m毎についており、頭から「19M、18M、17M」と言うようなプリントで1m区間の目安になりそうですので、ご検討お願い申し上げます。

2011-04-07
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
11125423

使いやすい

2011-08-08
用途:
エアコン施工業者で仕事で常時使用します。 製品は通常のものと同じで全く問題ありません。
対象商品:
11125423

何で箱が正規品に入っていないのかは不思議です。(MonotaRoの梱包)
できれば正規品で送って欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。メーカー箱梱包は2巻入りになっておりますので、MonotaRO箱梱包でのお届けになる場合がございます。