飛騨の匠のレビュー

平均満足度 4.78 (107件のレビュー)
商品レビューを投稿する
飛騨の匠 日本レヂボン
日本レヂボン
239 / 税込 263
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。 【用途】一般鋼・ステンレス鋼用
107件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-13
用途:
浴室室解体作業に使用
対象商品:
11125606

鉄の架台や浴槽など多方面に使用出来て切れ味も充分満足の商品だと思います。

2024-06-14
用途:
鉄・アルミの切断
対象商品:
65872957

薄いため切断能力が高く、それでいて割れにくいため重宝しています。またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社 様2024-05-13
用途:
研磨
対象商品:
11125606

品はとても素晴らしい物だった。
何度もリピしています。
安い物はすぐにダメになってしまって結局これが一番。

1人が参考にしています
2024-03-06
用途:
廃棄処分するスチールパイプのカットに使用
対象商品:
11125606

スチールパイプを簡単にカット出来て大型ごみの廃棄でなく家庭ごみの処分の大きさまで
短時間で出来た。

1人が参考にしています
ラジオハウス 様2024-06-15
用途:
アルミの切断
対象商品:
37649105

消耗品でお手頃な価格で買いやすく、良い製品と思います

1人が参考にしています
2023-11-14
用途:
鉄線の切断に
対象商品:
11125606

他メーカーからの代替として購入。こちらもメーカー品なので品質は文句ない。1枚/日使用なので少しでも安価だと助かる。

1人が参考にしています
有限会社 DAI HOUSE 様2022-04-30
用途:
薄い鉄板、アングルの切断
対象商品:
11125606

切れ味がよく工事がはかどる少し高いが、トータル的には、お値打ちである。安いものもあるが時間がかかるのと消耗が早く何枚も使用しないと目的工事完了しないのである程度高くても切れ味の良いものを購入すべきである。

1人が参考にしています
Mスチール 様2022-01-31
用途:
現場での鉄の切断
対象商品:
11125606

30年鉄工所で働いていますがこの1ミリの刃が出るまでは薄刃で切断には使ったことはありません

2人が参考にしています
2021-10-22
用途:
DIYで鉄パイプ切断用に
対象商品:
37649105

鉄の切断用を使用するのは初めてですが、切れ味の良さに驚きました。
色々な作業に使えそうです。

1人が参考にしています
KANO自動車 様2021-05-19
用途:
鉄材の切断
対象商品:
11125606

この厚さのがよく切れますが減りも早い 在庫無くならないうちに買い置きします

揚げ正 様2021-02-07
用途:
ステン
対象商品:
37649105

ステン版の加工に使ったのですがとてもよく切れてとても良かったです。

2021-02-28
用途:
工具・機械製作など
対象商品:
65872948

ステンレス板を切断したかっので、この切断砥石を購入してみました。
サクサク切れて爽快です。

2021-02-03
用途:
軽鉄材の切断時
対象商品:
32637805

切れ味抜群、バリも少ない。
価格も含め満足しています。

2021-12-14
用途:
研磨作業
対象商品:
32637771

思った通りの商品で大変満足しております。
また利用させていただきます。

INOSAN 様2020-10-26
用途:
金属加工
対象商品:
11125606

金属パイプ、切断作業に使用しました。切れ味抜群、これは今後も使用するでしょう。

2020-03-11
用途:
機器メンテナンス
対象商品:
11125606

刃が薄く切れ味抜群
寸法通り確実に切断できまんぞくしています。

2020-02-24
用途:
金属パイプの切断
対象商品:
37649105

1ミリ厚で細かい作業に最適です。価格も安く耐久性もあるので
コストパフォーマンスがとても良い製品です。

株式会社三島興業 様2020-05-29
用途:
鋼鉄の切断
対象商品:
11125606

商品価格的には満足できます。
3m程度の合板を切断するのであればなんの問題もありません。
使い方しだいと思います。

株式会社コーケン綜合企画 様2019-05-22
用途:
農業用ハウスの解体作業時
対象商品:
11125606

何種類か使った中で一番使い勝ってがいい。
出来ればもっと安いと更にいいですね。

OT商会 様2018-10-26
用途:
DIY
対象商品:
37649105

鉄類を切るのに使っていますが、かなり薄いので重宝しています。値段が安いのでコスパに優れていると思います。