- 用途:
- 御客様のリクエストで金額勝負の時!(修理、車検代をお安めにまとめたい時)
- 対象商品:
- 32576896
経験上、千円以下のパッドはのちのちのトラブルが多いですがのもたろうパッドは不具合でのクレームは今のところありません
- 用途:
- 磨耗した為交換
- 対象商品:
- 32576862
不景気の折、少し待てばこんなに安いのは助かります。性能にも不満は今のところ有りません。たまにホルダーにピッタリじゃないのが有るので取り付ける時に注意が必要なぐらいです。
- 用途:
- ブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 32576835
純正部品番号はどんどん変更されるので意味が無いし、他社製品番号では検索すらできない。エンドレス社の製品番号も表記して欲しい。
ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。
- 用途:
- 車検整備
- 対象商品:
- 32576756
DA63Tの車検整備で交換したのですが、ブレーキローターハブの錆にパッドのフランジ部が干渉して、走行時に異音が有りました。そのまま使用すると、加熱して予期せぬトラブルの可能性があります。干渉するパッドのフランジ部をグラインダーで、削って問題は、回避出来ます。ご注意ください。
ご連絡ありがとうございます。
DA63T(キャリートラック)についてですが、「M9033-01」は2005年8月までの車種に適合いたします。
2005年8月以降は「M9041-01」の品番になります。
「M9033-01」と「M9041-01」はキャリパーの取り付け部分の形状は同じですが、磨耗部の形状が異なります。
「M9041-01」の適合車に「M9033-01」を取り付けると
取り付けは出来るが、ローターの接地部が違うために干渉してしまいます。
型式だけでは適合する部品を選定出来ないので「類別区分・型式指定番号」も一緒にご連絡頂ければ適合の確認いたします。
- 用途:
- 社用車のブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 32576747
メーカー品と変わらない感じではあるが、メイドインマレーシアの表記に少しだけ不安を感じます。
まぁ、低価格なので、経費削減の面では大変に助かります。
- 用途:
- 自動車ブレーキパット交換
- 対象商品:
- 32577063
有名メーカー商品と変わらない使用感なのに低価格と大満足です。今では他社メーカー商品はまったく使用していません。今後とも継続して使用します。
- 用途:
- ブレーキパットの交換
- 対象商品:
- 32576887
安くて不安でしたが他の方のプレビューを見て購入してみました。高速な乗らない、制限速度は守る、飛ばさないと言う方には問題ありませんが、飛ばす方はにはお勧め出来ません。坂道や高速での強いブレーキングなどでは、ほんの数秒でもフェードして暫くブレーキが効かなくなります。
- 用途:
- フロントブレーキ
- 対象商品:
- 32576862
取替え1000㌔以上走っていますが、特に問題は無いです。但し、真ん中に溝がないので交換時期の音はでない?と思います。基本は厚さで見ているので問題は無さそうですが。
- 用途:
- 磨耗した前輪のブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 32576844
通常は、「曙ブレーキ製」のブレーキパッドを貴社で購入して使用しています。
このたび、初めて「MonotaRO」さんオリジナルだと思い購入したところ、外箱に「MADE IN TAIWAN」と言う表示でしたので、どんなものだろうと開けたところ、
角面が極端[ほぼ厚みと同等]面取りがされ、ブレーキの寿命が20~30%短いのではないかと感じました。この製品には面取りがされていても性能に関してのコメントが無いため、使用するか、迷っています。
極端の面取りに関してメカーサイドまたは、国内のブレーキに詳しい方の助言が欲しいです。
ブレーキですので、もしものことがあったら取り返しが付かないことになりません。
ご意見ありがとうございます。
商品の問い合わせにつきましては、車種詳細等詳しくお聞かせ願う場合もございますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。