単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)のレビュー
- 用途:
- 機械に組み込み
接続方法もわかりやすいです。
配線カバーも付属されているので、安心です。
- 用途:
- 変圧に使用
- 対象商品:
- 32577851
簡単取り付けでした、交換したものと高さが違いボックスの蓋が閉まらなくなりました。
高さをチェックしておかないといけないです。
- 用途:
- 停電作業で保護継電器試験の際、操作電源として200Vが必要なときに100Vから昇圧するのに用います。
- 対象商品:
- 32577824
100均で求めたプラスチックケースに収めてリード線を取り付けました。特に問題なく用いています。
- 用途:
- 動力回路からの100V取り出し
- 対象商品:
- 32577851
調べた中で一番の軽量で大きさも丁度良いサイズでした。
使用した感じも問題なかったです。
- 用途:
- AC200VラインでAC100V機器を使用するため。
- 対象商品:
- 32577851
200V送電するために利用したトランスが、蒲田信号機のトランスでしたので、受電側も同じメーカーのトランスにしました。巻き線の表記も分かり易く使い易いです。
- 用途:
- 米国製の設備で230V単層ラインを日本仕様の100Vまたは110Vに変圧するため。
- 対象商品:
- 37641624
電源トランスの性格上、高温、過負荷でもかけなければ数十年は安定稼働するものですから問題が出るわけがありません→しかも日本製ですから当然と思います。
- 用途:
- 機械メンテ
- 対象商品:
- 32577894
取付プレートが大きく曲がっていた。納期の関係で返品はしなかった。梱包が悪く重たいものは2重梱包等を検討して頂きたい。この状態ですと2度と手配はしません。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 小容量電源に使用
- 対象商品:
- 32577824
最近の電気部品等は店舗が大型化してなかなか見つけるのが大変ですが、こちらの商品は簡単に見つける事が出来ました。
- 用途:
- 分電盤内に取り付け
- 対象商品:
- 32577824
地震対策で「感震ユニット」の取り付けを依頼されたが、単相2線式200Vであったため、中性線のある単3用のユニットが適用できなかった。対策として単巻きダウントランスを使用した。購入したトランスは作りもしっかりしていて、端子もカバープレート付であり分電盤内の取り付けでも安全です。単巻きトランスですから、1次2次端子の0端子は当然内部で接続されています。説明書で「1次0端子、2次0端子は内部結線されています。この端子間を外部接続すると加熱焼損等の恐れがあるので結線しないように」と書かれていました。この説明書の記述は理論的におかしいと思います。また、単巻きトランスなのに1次、2次に端子を分けているのも誤解しやすい事です。単巻きの場合は2次の100V端子、110V端子はあくまで中間タップなので分かりやすい端子の配置を検討する必要があるように思います。