セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチのレビュー

平均満足度 4.59 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ
モノタロウ
569 / 税込 626
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-10
用途:
制御盤修理 部品交換
対象商品:
32579687

客先の産業設備、機械の制御盤の修理に使いました。
当社ではかなり需要ありますので、今後も購入の予定です。

2021-01-12
用途:
設備のスイッチ交換時
対象商品:
32579671

設備のスイッチが破損していたので交換用に購入しました。
重量が軽く大丈夫かと心配しましたが配線の接続部もきっちりしていました。
スイッチ部も価格の割には、スムーズに動きますので安心しました。オススメできる商品と思います。

1人が参考にしています
2020-11-25
用途:
管理機の整備
対象商品:
32579671

古い管理機のレストアで、錆びたキルスイッチの交換のために購入しました。
耐久性等はこれから見ていきますが、現時点では全く問題ありません。

1人が参考にしています
2019-03-13
用途:
スイッチ作成時
対象商品:
32579671

思っていたとおりの品物です。スイッチの切り替えも軽くスムーズに切り替えが出来ます。

清水鉄工所 様2017-05-29
用途:
機械加工
対象商品:
32579687

作りが良く使いやすい。近所のホームセンターより安くて助かります。

千葉理化製作所 様2016-09-29
用途:
操作盤切り替えスイッチ
対象商品:
32579671

問題なく使用してます。アルミ製 安値の名盤の販売もお願いします。

2014-04-21
用途:
モーター用マグネットのスイッチとして
対象商品:
32579671

あんなものかなぁ~。という感じです。

オールマリン 様2016-03-11
用途:
バルブ切り替え用
対象商品:
32579687

手動からオートメーションになりました

1人が参考にしています
ガレージつちや 様2021-04-20
用途:
外置きの高圧洗浄機にて
対象商品:
32579671

コスパは最高ですが、少し寸法が違い取り付けに苦労しました。

2013-11-07
用途:
操作回路スイッチ
対象商品:
32579671

他メーカと全く遜色なく、日本製でもあるため安心です。

有限会社東高電機 様2012-11-23
用途:
チラ-循環ポンプ操作回路
対象商品:
32579671

価格が安いので、カタログだけでは心配でしたが。届いた製品を見て丈夫に出来ているので今後も使用したいです。

2013-01-21
用途:
制御盤
対象商品:
32579671

他メーカとそう変りないようです。
安価なので助かります。

小山農園 様2020-05-19
用途:
乗用車草刈機のメンテナンス
対象商品:
32579671

バッテリースイッチにと購入しました。焼けてしまいました。商品は問題ないと思います。使い方を間違えました。

1人が参考にしています
2012-02-07
用途:
制御盤スイッチ
対象商品:
32579671

安いのに十分に機能も果たします。メーカ品と遜色ありません。

2012-02-16
用途:
鍵付きCOSの鍵が根元から折れたため、重要な部分でないので普通のCOSにしました。
対象商品:
32579671

完璧です。

2011-10-05
用途:
制御盤製作や修理などに使用しています。
対象商品:
32579671

国内メーカーの物なので、安心して使用しています。
価格も安く、納期も早いので重宝しています。

2011-09-23
用途:
クレーンのインバーター電源を商用電源に切り替える制御に使用。
対象商品:
32579671

現在、高温多湿に問題はないが少しひつかかる気がする、つまみを部分を強固に。使用頻度の少ない制御には、値段も安いし機能的には問題はない。
これからも、使用させてもらう。

2010-10-01
用途:
社内の製造機械のパーツとして、また修理用部品として
対象商品:
32579687

全く問題なく使用できています。それでいてこの値段は魅力です。あとは耐久性ですが、そればっかりは年数が経ってみないとなんとも。とにかくこの形状のまま長く作り続けてもらって、あとは、修理改造など用に、接点だけでの販売もしてもらえるといいなと思います。

ナイトウ 様2010-10-27
用途:
200W以下のダイヤ砥石研磨機、ターンテーブル。柿むぎ機等に使用します。
対象商品:
32579671

ワット数が小さいのでもっと小型化出来たら助かります。

YOSHIDA DENTAL LABORATORY 様2010-05-24
用途:
仕事用器械のスイッチ交換用に
対象商品:
32579671

材料屋さんを通じて、メーカーから取り寄せると価格が、何倍もするので、こちらで見つけて助かってます。他の器械も同じようにこちらで扱ってる物も有り助かります。(メーカーによっては、修理不能といって器械の買い替えを奨められる事も有り大きなコスト削減にもなってます。)