光センサー付 タイマーコンセントのレビュー

平均満足度 4.11 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
光センサー付 タイマーコンセント リーベックス
リーベックス
2,698 / 税込 2,968
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯! 【用途】屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-26
用途:
屋外照明に使用

屋外照明に使用。シンプルで便利。
消灯タイマーが、2/4/6Hのため、1H単位で設定できるとありがたい。
あとケーブルの長さが短いので設置個所の確認が必要。

1人が参考にしています
西尾レントオール株式会社 様2024-12-27
用途:
毎日のONーOFFが自動化

駐車場照明の自動点灯、タイマーOFFに使用
耐久性に関してはこれからですが、感度はバッチリ
追加購入も検討中

2024-04-30
用途:
電撃殺虫機(屋外・家庭用)のタイマーに
対象商品:
32584544

セットがとても簡単で、防滴型なので屋外(軒下)で利用できてとても便利です。

2023-08-04
用途:
屋外の外灯用
対象商品:
32584544

もあひとつコンセントが利用できるとありがたいです。

1人が参考にしています
2020-03-15
用途:
以前の庭園照明ようセンサーが古く、不良になった為交換
対象商品:
32584544

照明側側のコンセントの接続部は水が入りやすく漏電
しやすいので、もっと改良して
ほしい

2人が参考にしています
2020-02-17
用途:
看板照明の自動点灯
対象商品:
32584544

センサーによる点灯だけでなく、決められた時間で自動で消灯する機能が大変便利です。
ソケットも防滴仕様で安全です。

宗教法人 称讃寺 様2018-09-29
用途:
門灯の自動点灯。消灯に使う。
対象商品:
32584544

以前より 値上がりしている。
消灯時間が 2・4・6しかなく 1・2・3・4・5・6とあればもっといい。

2人が参考にしています
2017-12-07
用途:
植栽のライトアップ
対象商品:
32584544

玄関の植栽のライトアップに使っています。機能的には必要十分なもので、しかもこの値段はコスパ最高と思います。
コードが短いので、設置場所の自由度が低いですが、この価格でそこまで言うのは贅沢でしょう。

2017-04-17
用途:
車庫の出入り付近
対象商品:
32584544

車の出入り付近の照明のタイマーとして使っています。
時間も正確で助かっています。

2016-11-24
用途:
長年使用していた門灯の光、タイマースイッチが故障したのでそれに接続。
対象商品:
32584544

防水性がしっかりしている様に見えるので、大丈夫だろう。
まだ使用期間が少ないのでわからない。
作動中は機器の作動中の赤ランプが点灯するので確認できるため
便利である。

株式会社松島 様2022-11-20
用途:
屋外広告看板照明
対象商品:
32584544

光センサー+タイマーモード
本体中央の設定つまみをまわして、” 光センサー+タイマー” の位置(2・
4・6・8 時間)にあわせます。暗く(20~30 ルクス以下)なると 3~5
秒後に自動で ON になり、設定した時間がくると自動で OFF になります(タ
イマー動作中の時でも周囲が明るくなると、光センサーが反応してタイ
マーに関係なく自動で OFF になります)
↑↑↑↑↑
と説明書には書いてあるけど、実際には2・8時間の二通りしか自動でONにならないので注意しましょう。

1人が参考にしています
医療法人 ときざわレディスクリニック 様2019-10-25
用途:
駐車場の照明に
対象商品:
32584544

暗くなると通電するというのはよくあるのですが、これは(暗くなると通電開始した後)何時間後に切れるかというのを(2,4とかアバウトですが)設定できるのがミソです。
暗い間中(真夜中まで)通電する必要がないヒト向きです。(つーか、つけっぱなしにしたくない人へ)

1人が参考にしています
2014-11-26
用途:
イルミネーション
対象商品:
32584544

会社用のイルミネーション用に使ってます。
時間設定等も解りやすい、雨の日にもバッチリ使え、良かったと思います。

2018-09-11
用途:
庭園灯の変圧器
対象商品:
32584544

庭園灯のセンサーなので100V/30-20V を期待していたのだが当方の不注意でもあり100V/100V で全く用をなさずでっした。
販売時にもう少し細やかな注意・説明が必要では?
開梱したので返品ままならずの状態。
新たに変圧器検索中。

2015-10-24
用途:
イルミネーション用
対象商品:
32584544

良いです.ちゃんと機能しています.

2016-10-08
用途:
外灯と会談照明に使用
対象商品:
32584544

日本の大手メーカー製を使用していましたが 漏電ブレーカーが作動し
使い物にならなくなったので 御社を検索したら 前の機種の大きさが
1/4以下で機能は素晴らしく 明るさの検知も素晴らしく
値段も納得出来 毎日快調に作動しております。

粟野鉄工所 様2014-04-03
用途:
照明用スイッチ
対象商品:
32584544

使用開始時、光センサー正常に機能していたが、翌朝から点灯しっぱなし。
太陽光を直射しても、消灯せず。最低の粗悪品。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

2013-10-25
用途:
倉庫外部夜間防犯照明
対象商品:
32584544

お試しで1個購入しました。良いので2個目購入します。自動点灯消灯、消し忘れが無い。