耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードのレビュー
- 用途:
- ビンテージランプのレストア
中間スイッチの取付などちょうど良い太さで、その割に柔らかいところが一番のお気に入りです。
- 用途:
- AC電源
可動部に使用、耐寒性がありそうでGOODです、被覆が3層であれば言う事無し。
- 用途:
- ホンダEU24iの電源線に使用
- 対象商品:
- 32587037
コードが柔らかく扱い易いです。冬の寒い時期にどこまで柔らかさを保つのか楽しみです。
- 用途:
- 仮設の電源
- 対象商品:
- 32586976
仮設で電源を引っ張るときに市販品ではケーブルが硬い為こちらにプラグをつけて使用しています。とてもしなやかでケーブルがウネルことも無いため、人が足をひっかけることも無いです。
- 用途:
- 電気器具の電源コードとして
- 対象商品:
- 32587082
別に購入した電熱器具の電源コードとして使用するため、購入。 電線なので、特に同様の製品と相違はないと思いますが、容易に加工して器具に接続できますので良かったです。
- 用途:
- 化学研究室の装置用
- 対象商品:
- 32587037
化学実験室の真空ポンプ用に、モノタロウのスライドスイッチおよびコンセントと一緒に新調しました。正直、電熱線用に少し太めの電線がほしく、モノタロウの情報ではワット数等十分かどうか分からなかったのですが、思ったより太めの電線で、余裕で装置が稼働しています。まだ、長さに余りがあるので、もう少しワット数が大きい装置もこの電線に変えようかと思っています。
- 用途:
- 自動車の電線として
- 対象商品:
- 32586976
サスペンションのところにケーブルとして使いました。柔らかくてしなやかで切れにくそうなので、使いました。経年変化が未知数ですが、キャップタイヤなので、大丈夫と思います。
- 用途:
- 産業機械の電気配線
- 対象商品:
- 32586994
シースが柔らかく敷設も簡単に出来ました。
コルゲートチューブを使い産業機械の操作電源BOXに使用してますが寒冷でもシースが柔らかいそうなので経年劣化によるシース割れがない事を期待してます。
- 用途:
- 機械本体とコントロールBOXの接続にて使用
- 対象商品:
- 32587125
前回も使用し大変重宝して頂いております
外径も細巾?細厚タイプなので、同じように購入しております
プラグ(ヒロセ電機のRM12B形コネクタ)と
相性も良く加工もしやすく助かっています
- 用途:
- 薬液加熱装置の電源線として
- 対象商品:
- 32587046
2.0㎜sq×3芯を選択したが、思いのほか柔軟性があり 耐熱VCTFだがゴムっぽい感触。
耐水性も良さそうなので、電動工具の補修用にも十分適用できる。
2.0㎜sq×3芯は外形φ8.5程度。芯識別色は赤2・白6・黒0。
- 用途:
- 掃除機の電源コードの補修用
- 対象商品:
- 32586976
非常にしなやかで柔らかく且つ引っ張り強度もあるので、欲しかったモノが安く手には入って満足です。
- 用途:
- コンセントボックスの製作。
- 対象商品:
- 32587046
手持ちのケーブルホルダーにフィットせず(細すぎる)固定できないため新たに別のケーブルを再購入。ただ、本ケーブルは可撓性がよく使い易いと思う。ワンサイズ上げれば問題なかった。
セレクトミスであった。
- 用途:
- 電動工具のプラグと電線リニューアル
- 対象商品:
- 32586976
電動工具の電線が固いのでリニューアルに使用、柔らかく大変気にいっています。今後も必要なら線種太さを確認して買い足しします。