【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmのレビュー

平均満足度 4.14 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド
ノーブランド
1,498 / 税込 1,648
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。 【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-29
用途:
防護用

サイズが自由で購入出来るので助かります。
消耗品として定期的に交換します。

ゲストハウス 雅順 様2022-05-11
用途:
照明ベース
対象商品:
32590397

素早く対応して頂きよかったかと。角部追加工ありもして欲しい。

2021-09-21
用途:
監視カメラおよびカバーの固定金具
対象商品:
32590135

希望の寸法に正確にカットしていただいており、表面、加工面ともに仕上げもきれいです。
t=3mmということで強度的にも問題なしです。
数か所にΦ6.5mmの穴あけを行い使用しています。

2021-09-10
用途:
評価試験用として使用。
対象商品:
32590101

寸法カットしてもらえるので、社内で切穴加工だけで済んだので、助かりました。寸法カット後の購入は、便利でした。

社会福祉法人同愛会 様2021-09-05
用途:
機器補修(延命修理)
対象商品:
32590047

ホームセンターではアルミ製しか手に入りませんが、耐腐食が良いステンレス版、それも必要な大きさにカットして販売してくれるのはとても助かりました。
補修完了!です。

2021-03-03
用途:
製品のパーツとして
対象商品:
32589995

極稀なオーダー品に使用しています。必要な時に必要なだけ調達が出来て非常に重宝しています。

寺坂建具店 様2021-02-28
用途:
社内設備の修理
対象商品:
32590074

注文して良かったです。
後は、錆に対する耐久性が良ければ、もっいいと思います。

2020-05-23
用途:
船舶部品の取り付け等に利用しています。

大きさを指定して切断してあるんで、作業がすぐに取り掛かれて、非常に使いやすく便利です。

2021-01-12
用途:
溶接の練習に
対象商品:
32590004

TIGの溶接の練習用に買いました。ちょっと勿体無いけど購入

株式会社晴嵐 様2020-07-06
用途:
屋外施設のメンテナンス

屋外に設置した構造物の軸受けが錆でボロボロになってしまい、ステンレス素材を使った物に交換しました。よかった、安全・安心感が違います。

1人が参考にしています
2018-12-03
用途:
自宅での工作
対象商品:
32590092

いつも便利に使っています。厚みのあるステンレスという難切削材なので、こちらから寸法指定さえしておけばすぐに溶接に取りかかれるのは本当にありがたいです。

2019-07-15
用途:
台座
対象商品:
32590241

面取り及び穴明加工(寸法:図面提示)等依頼すれば可能でしょうか。

13人が参考にしています
2017-12-26
用途:
飾り板
対象商品:
32590214

自分の好きな大きさにカットしてくれるので助かります。

4人が参考にしています
やくの麺業株式会社 様2017-08-27
用途:
コンベヤーにインクジェットプリンタの脚の固定用に
対象商品:
32590065

コンベヤーにインクジェットプリンタの脚を固定用に購入しました。目的は達成出来ました。

2022-08-11
用途:
キッチンの浄水器を置く台にしました。
対象商品:
32590187

希望寸法にカットしていただけるので助かりました。
角にR加工、片面バフに鏡面仕上げして、裏にゴム足を付けて浄水器を置く台を作りました。
バフ仕上げ、角部のR加工とか面取り加工まで対応していただければ、買っただけでそのまま使えてもっとよかったのですが無理ですかね。
面取り加工とかR加工程度なら需要あると思うのですが・・・

1人が参考にしています
2016-07-23
用途:
アダプター用
対象商品:
32590092

2mm厚も一緒に注文しましたが、2mmの方は表面は問題無かったが3mm
厚の方は表面がつや消しっぽくなっていて金属接着剤を使うのにペーパーがけが必要だった。ただ3mm厚をカットするのは専用の機械が必要なので、その点は助かってます。またこの価格では文句は言えないと思います。

2014-06-11
用途:
熱処理品の常磐
対象商品:
32590503

自分でラップ処理しましたが 値は高くなるが処理品のほうが良いかも

2018-05-17
用途:
趣味にて使用
対象商品:
32590083

シャーリング切断のままでは手が切れそうなのでサンダーにてバリを取って使用
バリを取る前の扱いには気をつけた方がいいです

1人が参考にしています
2018-03-13
用途:
刃物の鐔に使う予定でした
対象商品:
32590284

板厚が3㎜と有りましたが実寸は2.8~2.9㎜しか無くさらに表面処理が粗く其処を仕上げると更に薄くなります。寸法精度が必要な物には向かないかも知れません。

2017-10-18
用途:
裏地の目隠しとして使用。
対象商品:
32590022

目隠しとして使うには、厚さがあったので、もう少し薄くても良かったかも。