【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ4mmのレビュー
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
2022-09-04
- 用途:
- 金属加工の補助
板厚-0.3mmでした。板厚公差±0.60とありますが本当にマイナス寸法の板が届いたことは経験が無いので驚きました。
1人が参考にしています
2021-04-08
- 用途:
- 音楽機器修理
- 対象商品:
- 32590573
お値段、出荷のスピードは満足しております。
切断方法で仕方ないのかもしれませんが、商品の反りが予想を超えていました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
2016-11-01
- 用途:
- 小型カメラの固定
幅40mm長さ250mmの切り板を注文
水平板に置いたところ最大3㎜の反りが見られた。
シャーリング切断のため、ある程度の反りは想定していたが、許容範囲を超えていたため使用できず。
1人が参考にしています
2016-07-21
- 用途:
- 治具作製
- 対象商品:
- 32590677
商品注文後に過去のレビューを見て、反り、バリが不安でしたが、実物は反り、バリともにほとんど無いものでした。
全く反っていないわけではありませんが厚物のシャーリングカットにしてはかなり綺麗な仕上がりだと思います。
過去のレビューを元に改良されたのかな?
国立大学法人新潟大学 様2014-04-05
- 用途:
- 治具製作用素材
- 対象商品:
- 32590616
シャーリング切断は了承して購入しましたが、ソリ、ねじれが予想以上に大きく、素材の体をなしていません。再度購入はあり得ません、大変残念です。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。