パワートーチのレビュー
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
【用途】塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等
株式会社ニシダ食品機械販売 様2020-03-22
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 09431843
火力は問題ありません
広範囲にするならびっくりするくらい大丈夫です
欲言えば集中してバーナーが出れば、もっと良かったかなと思います
暫く使って以前2本違う種類が有るので比較して再度投稿します
2016-01-06
- 用途:
- ロウ付けと焼入れ
- 対象商品:
- 09431843
火力が高く、他の市販バーナーを使っていた作業が
簡単にクリアできました。
激しく動かすと火力が安定しない点は注意が必要なのと
ガスの残量が分かり難い(ガス缶内の液体が感じ難いので)
ただ、消費型の火力としては申し分ないので
良い製品だと思いました。
2人が参考にしています
株式会社東京電算企画 様2014-04-03
- 用途:
- 鋳造金属の溶解
- 対象商品:
- 09431843
他社で使っていた1600度くらい出るガストーチとは、火の音からして違い、ものすごいパワーを感じました。鋳造する金属の溶解も今までより早くなり、結果ガスの消耗も少ないのではないかと思います。とても良いです。
1人が参考にしています
2023-03-13
- 用途:
- 部品の加熱用
- 対象商品:
- 09431843
錆びているボルト用に購入しましたが購入時期のせいかボンベが冷えてしまい勢いよく火が出て来るって感じではありませんでした。暖かい時期になればもっと使いやすくなりそうですが・・・
2014-05-13
- 用途:
- 小物の50cの焼き入れ
- 対象商品:
- 09431843
もう少し火力があれば小物の50cの焼き入れに楽に使えるのですが
時間はかかりますがこれで焼き入れをなんとかできたので助かっています
2021-12-08
- 用途:
- 家具修理や機械修理
- 対象商品:
- 09431843
ボンベの容量が少なくなると縦型は着火しなくなる。横型に付け替えると最後まで使用できるようだ。横型で縦型程度の火力が欲しい。
2人が参考にしています
セントラルロジコ株式会社 様2015-02-13
- 用途:
- ハブの加熱
- 対象商品:
- 09431843
カタログ掲載商品で一番燃焼温度、加熱温度の高いものを選択し購入したが、実際に使用した感想としては、想像していたような効果、仕様を感じられなかったことが、残念に思った。
MonotaROからの回答
ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。