ダブルコード 30m巻のレビュー

平均満足度 4.52 (183件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダブルコード 30m巻 モノタロウ
モノタロウ
2,398 / 税込 2,638
183件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-05
用途:
クルマの配線など(趣味)
対象商品:
32606454

1.25SQ の電線は、買おうとすると、かなり勇気がいる。
でも、これなら買える。
電圧降下を考えると、0.75SQを使わずに、1.25を使った方がよいですね。

2017-09-28
用途:
電子機器の電源ケーブルとして
対象商品:
34948261

電子機器の電源としては、あまり電流を流さないので、この電線で十分です。コストパフォーマンスは一番いいと思います。
1つ星を減らした理由は、被覆の厚さと硬さです。この電流容量でしたら、もう少し被覆を薄くして取り回しが楽な方がいいと思います。

2018-09-17
用途:
作業
対象商品:
34948261

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

2018-09-17
用途:
各種電源取りに
対象商品:
32606454

某量販店より安く、大満足です 消耗品なのでまたリピートさせて頂きます。

2018-07-18
用途:
安くて良い
対象商品:
05045032

12Vの配線に使いました。
太さも充分で何の問題もありません。

ベリーガーデン菓實(このみ) 様2017-09-05
用途:
ソーラーシステム配線用
対象商品:
32606454

小規模なソーラーシステムの配線には小電流対応のもので十分なので有難いです。また長さも十分あるのでいろんな用途にも使えそうです。

2017-09-05
用途:
自家用車のなかの電装品の配線
対象商品:
05045032

この長さでこの値段はすばらしいです。
しばらく車用の電線は買わなくてよいです。

2017-10-13
用途:
箱バン車両のアクセサリー増設
対象商品:
32606454

弊社では このWコードの長さが、在庫するのに最適でした。

2017-08-28
用途:
チェック機器にて使用しています。
対象商品:
34948261

とても、ハンドリングよく、取扱いしやすく、非常に商品だと思います。

B.T.Nine 様2017-07-22
用途:
スピーカーコードに使用
対象商品:
05045032

スピーカーコードに使用しています。
何ら品質に問題ありません。
30mの長さで、この価格は安くて助かります。

スパッと 様2017-03-20
用途:
除雪機の配線に使用
対象商品:
34948261

長さ。太さ。硬さ。共に丁度よく使いやすい。
以前、100m巻を使用していたが、長い間使用しなかったため変色してしまい、新しい配線との混同で見栄えが悪くなってしまったことがありましたが、私にとってこれくらいが丁度いい感じです。

TRIBE 様2018-07-06
用途:
オーディオ関係
対象商品:
34948261

普通に使用する分には問題ないのですが
取り回しなどで、少し硬い気がします。

absobby 様2017-01-19
用途:
自動車配線に
対象商品:
32606454

おおむね満足ですが、2.0sqもあるといいですね。常時在庫として0.75sq,1.25sq,2.0sqと工場に置いておければ文句なしなので。
追伸:注文コード32606454の品番が「12.5BK/R」となっていますが『1.25BK/R』の間違いでは?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

2017-05-01
用途:
車両の追加配線
対象商品:
32606454

とても良いケーブルです。できれば、白黒、白青、赤青等、色を選べれば定期的に購入していきたいです。

2017-04-05
用途:
ステレオSP結線用に使用
対象商品:
34948261

コストパフォーマンス的に、このダブルコード非常に良いです。

コスモソリューション 様2019-12-01
用途:
電源コード用
対象商品:
32606454

ごく普通の電線です。12ボルト系の電源コード用に使っていますが、当然ながら何も問題ありません。

阪田エネルギー研究所 様2016-08-22
用途:
直流電流でのFAN電源の確保
対象商品:
34948261

普通の日曜大工店(大型店)でも大抵は6m程度の長さなので
それ以上に敷設したい時に助かります。
品質は普通と思います。

阪田エネルギー研究所 様2016-07-30
用途:
1A程度のDC-FANの電源線
対象商品:
34948261

特に可もなく不可もなく、普通に使えます。
メリットは切り売りパック品だと5m程度なので
(ちょっと長さが足りない)
それより長い場合はつなぐ必要があるので、それを
省略できるし、シンプルなので「巻き売り」は任意の
長さで使用できるので助かります。

2017-10-21
用途:
オーディオ配線加工
対象商品:
34948261

国産メーカー品と変わらない品質。コスパもいい。安心して使用できる。

2016-10-14
用途:
自動車配線
対象商品:
34948261

市販品よ遜色なくやすくて助かります